This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CCS MCP 服务器无法初始化/与 Claude 连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1639894/cc2340r5-ccs-mcp-servers-failing-to-initialize-connect-with-claude

器件型号: CC2340R5
Thread: CCSTUDIOSysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我尝试使用集成了 Claude 代码的 CCS MCP 服务器、但每个 CCS MCP 服务器都超时:

image.png

image.png

对为什么会发生这种情况有任何想法? 我已尝试重新安装 Claude 代码和 CCS、但仍收到此错误。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您能否打开 Output(输出)窗口并在下拉列表中选择 CCSTUDIO AI 并在此处复制输出?

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否打开 Output(输出)窗口并在下拉菜单
    中选择 CCSTUDIO AI

    Munan — 澄清 Patrick 指的是什么:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick, Ki:

    以下是 CCS-AI 输出窗口的外观:

    我的 Claude 会话中的 MCP 服务器最终超时、但这张屏幕截图只需 几分钟即可启动 CCS、所以现在它应该已经连接好了吗?

    我在助手配置中将所有设置基本保留为默认值:

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否复制输出窗口中的所有文本并将其粘贴到此处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2026-04-24T12:53:24.619Z【信息】[CCS-AI:EXTENSION.CCS] ts 激活扩展...
    2026-04-24T12:53:25.282Z [Info][CCS-ai:CCS-ai-sysconfig/sysconfig-service.SysConfig] ts 代理服务器已成功加载。
    2026-04-24T12:53:25.708Z [Info][CCS-ai:CCS-ai-sysconfig/sysconfig-service.MPC] SysConfig ts 在端口 65420 上启动
    2026-04-24T12:53:25.746Z [Info][CCS-ai:CCS-ai-sysconfig/sysconfig-service.SysConfig]已成功注册 ts 会话、ID 为:16633031813、工程:3sh_sl_foc_drv8323rh_am13e230x_LP_M33_nortos_ti_arm_clang
    2026-04-24T12:53:26.362Z [Info][CCS-ai:CCS-ai-sysconfig/sysconfig-service.SysConfig]成功注册了 ts 会话、ID 为 1322455534、工程:mxxxx
    2026-04-24T12:53:28.198Z [Info][CCS-ai:CCS-ai-sysconfig/sysconfig-service.sysconfig]成功注册了 id 为–1418922976 的 ts 会话、工程:mcpwm_basic_pwm_generation_am13e230x_LP_M33_nortos_ti_arm_clang

    我只是在其中一个项目中更改了项目名称以避免暴露客户信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要关闭该主题、问题已解决。  C:\Users\ \AppData\Local\Temp\CCS-ai 文件夹因未知原因而被阻止。 允许读取/写入权限后、CCS MCP 服务器正在工作。