This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:无需通过电话探测信道的双天线 RSSI 测量

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1634851/cc2745r10-q1-dual-antenna-rssi-measurement-without-channel-sounding-via-phone

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

  我们希望在两根天线上独立测量 RSSI
(使用天线切换/分集)、但不启用
通过电话进行信道探测 (CS) 程序

平台详细信息
器件:CC2745R10-Q1 (CC27xx)
SDK 版本:  
simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_16
工具链:CCS/FreeRTOS
 已使用的项目: car_node

配置:

image.png

image.png

image.png

-在 SysConfig 中启用双天线配置
-观察到的天线没有通过 GPIO 切换
- 在手机中使用正常的 BLE 连接(启用 CS ),其中不支持信道探测。 已检查 PIN21 是否能够在连接之前看到波形、但一旦连接到电话、就没有观察到波形、只有噪音  
-能够在单个天线中读取 RSSI 连接

image.png

 

。 有可能得到每天线 RSSI 测量值
  (天线 1 与天线 2)而不启用信道探测?

2. BLE 堆栈是否支持天线分集 RSSI 报告?

3.是否有任何允许读取 RSSI 的 API 或 RF 命令
  共模电压?

4.如果不是,信道探测对于双天线的使用是强制性的吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.可以从给定天线读取 RSSI。 在读取 RSSI 之前、必须在应用中设置 GPIO 以选择要读取 RSSI 的天线路径。 例如、如果要从天线 A1 读取 RSSI、必须设置用于控制开关的 GPIO/GPIO、以选择进入天线 A1 的路径。 同样值得一提的是、当您的应用中有两个或更多天线时、在执行任何无线电操作之前、请务必配置用于控制开关的 GPIO/GPIO。 否则、交换机的状态可能未知、对讲机可能无法接收任何天线的信号。  

    2.否、BLE 堆栈在 RSSI 报告中不支持天线分集。

    3.不可以、必须由应用程序在读取 RSSI 之前设置适当的 GPIO/GPIO 来处理该问题。

    4、不,双天线使用不需要信道探测。

    此致、

    Hg