Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
器件型号: CC2745R10-Q1
您好的团队、
客户希望按如下所示进行信道探测距离测试。 他们询问有关如何进行此类测试的任何 SOP 或建议。 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
器件型号: CC2745R10-Q1
您好的团队、
客户希望按如下所示进行信道探测距离测试。 他们询问有关如何进行此类测试的任何 SOP 或建议。 谢谢你。

您好、Jerry、
首先、该视频将 CC2745R10-Q1 Launchpad 与多天线 BoosterPack 搭配使用。 我们未来不会提供 Boosterpack、将切换到信道探测特定 EVM、该 EVM 尚未完全发布。
其次、客户应确定其用例是什么。 汽车节点位于什么位置、他们最担心遥控钥匙的位置、他们想要解锁的距离、他们想要的最大距离是多少、以及客户对测试最感兴趣的情况。
第三、确保您正在从汽车节点进行阶跃测量。 例如、如果汽车节点位于后视镜上、则需要考虑汽车前方~1m 的电流。
第四、我建议以 1m 的步长步长、每步 100 个样片、这取决于客户。
如果这对我有帮助、请告诉我。
谢谢、
Isaac
您好、Isaac、
在连接汽车节点和关键节点(实际距离为 55m)后、我们从汽车节点 UART 日志获得 RSSI。 Tx 功率在中为 9.x dBm host_test_app.hex。
“Conn“即日志中打印的内容。 固件由我们的软件同事提供、因此我不确定它使用的是哪个 SDK 版本。
汽车节点和关键节点图像:
谢谢!
Linus
您好 Linus、
我无法访问您发送的链接。 我需要有关如何通过日志输出 RSSI 的更多具体信息。 我知道您正在使用主机测试、所以我假设程序连续运行函数 HCI_ReadRssiCmd ()?
能否在 SmartRF Studio 8 上使用 txPacket 测试进行测试? 您将需要两个器件:一个用于 TX、一个用于 RX。 运行测试并查看在 RX 端是否看到了 100%的数据包。
此外、txPower 设置为 9.xdBm 吗? 很好奇、为什么不将其设置为 10dBm? 此外、您使用的是什么 PHY?
在该距离、预计会丢失一些数据包、从而丢失 RX (RSSI)。
谢谢、
Isaac
Linus、
要设置信道探测演示、您可以按照 信道探测文档进行操作。
我不确定您设置了什么。 必须自定义汽车节点项目、以便自动输出每个连接事件的 RSSI。 此外、我假设您随后将汽车节点和关键节点工程配置为 10dBm。
BLE 可以支持的距离取决于 txPower、PHY、RX 灵敏度、环境和天线。 您可以参考 Bluetooth SIG 的距离计算器来对预期距离进行估算。
谢谢、
Isaac