This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何执行 CS 范围测试

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1643693/cc2745r10-q1-how-to-perform-cs-range-test

器件型号: CC2745R10-Q1

您好的团队、

客户希望按如下所示进行信道探测距离测试。 他们询问有关如何进行此类测试的任何 SOP 或建议。 谢谢你。

0508_CS.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    首先、该视频将 CC2745R10-Q1 Launchpad 与多天线 BoosterPack 搭配使用。 我们未来不会提供 Boosterpack、将切换到信道探测特定 EVM、该 EVM 尚未完全发布。  

    其次、客户应确定其用例是什么。 汽车节点位于什么位置、他们最担心遥控钥匙的位置、他们想要解锁的距离、他们想要的最大距离是多少、以及客户对测试最感兴趣的情况。  

    第三、确保您正在从汽车节点进行阶跃测量。 例如、如果汽车节点位于后视镜上、则需要考虑汽车前方~1m 的电流。  

    第四、我建议以 1m 的步长步长、每步 100 个样片、这取决于客户。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    谢谢、  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac、

    我将测试 CAAR_NODE 和 KEY_NODE 之间的 BLE 连接以测量 RSSI。 在日志中、我看到了 conn=0 rssi=N/A(无 Rx)和[HB]等数据。 这两者究竟意味着什么? 如何判断信号质量或知道这是否是有效数据?例如:PER <30%。

    谢谢!

    Linuse2e.ti.com/.../BLE-RSSI-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linus、  

    您能告诉我您是如何收集这些值的吗? 此外、您能否提供 txPower 以及用于测试的汽车节点和关键节点之间的距离?  

    此外、连接连接手柄是否正确? 您在哪个 SDK 上对此进行测试?  

    谢谢、  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    在连接汽车节点和关键节点(实际距离为 55m)后、我们从汽车节点 UART 日志获得 RSSI。 Tx 功率在中为 9.x dBm host_test_app.hex

    “Conn“即日志中打印的内容。 固件由我们的软件同事提供、因此我不确定它使用的是哪个 SDK 版本。

    汽车节点和关键节点图像:

    drive.google.com/.../view

    谢谢!

    Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linus、  

    我无法访问您发送的链接。 我需要有关如何通过日志输出 RSSI 的更多具体信息。 我知道您正在使用主机测试、所以我假设程序连续运行函数 HCI_ReadRssiCmd ()?  

    能否在 SmartRF Studio 8 上使用 txPacket 测试进行测试? 您将需要两个器件:一个用于 TX、一个用于 RX。 运行测试并查看在 RX 端是否看到了 100%的数据包。  

    此外、txPower 设置为 9.xdBm 吗? 很好奇、为什么不将其设置为 10dBm? 此外、您使用的是什么 PHY?  

    在该距离、预计会丢失一些数据包、从而丢失 RX (RSSI)。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linus、  

    此外、我想提一下、视频是信道探测、而不是 RSSI。 您是否有兴趣评估信道探测? 请告诉我。  

    谢谢、  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    我的最终目标是信道探测。如果您能与我分享视频、我将不胜感激。 谢谢!

    Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    测试方法涉及将固件分别刻录到汽车节点和关键节点、然后自动进行连接以获取 RSSI 日志。 来自汽车节点的 UART 日志也仅提供 RSSI 数据。 9.xdBm 的 Tx 功率包括路径损耗。 根据您的经验、BLE 可以支持多远的距离?

    谢谢!

    Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linus、  

    要设置信道探测演示、您可以按照 信道探测文档进行操作。  

    我不确定您设置了什么。 必须自定义汽车节点项目、以便自动输出每个连接事件的 RSSI。 此外、我假设您随后将汽车节点和关键节点工程配置为 10dBm。  

    BLE 可以支持的距离取决于 txPower、PHY、RX 灵敏度、环境和天线。 您可以参考 Bluetooth SIG 的距离计算器来对预期距离进行估算。  

    谢谢、
    Isaac