This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420AEVM:DLPC4420AEVM 上的连接问题// SO# 513588

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLPC4420AEVM, DLP660TEEVM, DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1629212/dlpc4420aevm-connection-issue-on-dlpc4420aevm-so-513588

器件型号: DLPC4420AEVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP660TEEVM 、DLPC4420、 DLP660TE

尊敬的 TI 团队:  

美好的一天!

 

我们的客户购买了一个部件号 DLPC4420AEVM。 他们的反馈已经在这个板上测试了 USB 连接和 HDMI 显示屏、但它在打开后无法连接到计算机、也不能在连接 V-by-One 板的情况下显示 HDMI 输入。

他们已经进行了 1 周以上的故障排除、这个问题仍然存在。、甚至尝试了另一个 DLP660TEEVM 电路板、它仍然存在相同的问题。

请检查并告知此问题是否被视为有缺陷的部件? 如果没有、您能否解释或提供标准或相关支持文档以供客户参考。

零件详情:供应商 PO 编号 029-C1173 //数量:1pc // COO:US //生产日期代码:2346 //批次代码:3014615SVT  

客户在下面有进一步的查询、请查看并提供建议。

他们已经有了本用户指南、并且一直在遵循其说明。 他们也更换了电缆、但问题仍然存在。 症状如下:

  1. 将 J31 跳线连接并将 USB 连接到计算机、使用 GUI 刷写启动界面图像、这非常适合安装 J31 跳线的情况。
  2. 关闭电源并移除 J31、12V 电源打开、先连接 USB、然后将开关切换至打开。 当显示启动界面图像、D5 正在闪烁时、计算机可以检测到 USB、但一旦 D5 停止闪烁、USB 连接会立即消失。
  3. 关闭电源并将 V-by-One 电路板连接、将 HDMI 电缆连接到计算机、再次加电。 USB 连接仍有同样的问题、HDMI 未显示。

此致、

Lucas

Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    美好的一天!

    以上对此客户查询是否有任何更新。 请与我们分享。

    此致、

    Lucas

    Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    美好的一天!

    以上对此客户查询是否有任何更新。 请与我们分享。

    此致、

    Lucas

    Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    美好的一天!

    以上对此客户查询是否有任何更新。 请与我们分享。

    此致、

    Lucas

    Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    美好的一天!

    以上对此客户查询是否有任何更新。 请与我们分享。

    此致、

    Lucas

    Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    对响应延迟深表歉意。

    为了进一步了解问题的原因、需要主控制器和辅助控制器发送 UART 调试日志。

    请参阅下面的主题  :DLPC4420AEVM:DLPC4420AEVM + DLP780TE USB 器件显示几秒钟、可让我通过 DLPC44xx GUI 与 DMD 进行通信 

    要进行 UART 调试、您将需要:

    1. RS232 转 USB 电缆连接到您的 PC。 这就是我们在许多 EVM 上读回调试日志的方法。

    2.调试日志通过串行端口发送,波特率为 115200。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但有许多可用的应用程序。

    同时、您能否检查 DLPC4420AEVM 上的 LED 并提供 LED 的状态?

    UART 调试日志示例:

    RS232 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivakumar:

    美好的一天!

    感谢您对本案例的及时支持和宝贵建议。

    我们将首先与客户分享和检查、任何进一步的更新都将返回给您。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivakumar:

    美好的一天!

    我们的客户已经购买了另一个新的 DLPC4420AEVM、这是他们在下面的结果、请查看并提供建议。

    零件详情: 供应商 PO 编号 029-C1173 //数量:1pc // COO:US //生产日期代码:2346 //批次代码:3014615SVT  

    它们 初始化了最近交付的新 DLPC4420AEVM。 它们遇到以下问题:

    1. 按照用户指南上传启动界面文件后、DLP660TEEVM 会成功显示启动界面图像、但 USB 仅在启动界面图像显示/D5 闪烁期间连接、D5 停止闪烁后、USB 连接会立即断开。
    2. 我们将 Vx1 板和 HDMI 电缆连接到计算机、但加电后我的计算机根本无法检测到 DLPC、并且 DMD 上没有显示任何内容。

    这款 DLPC 是全新的、他们只执行了用户指南后面的步骤、但他们确定缺少了一些内容。 请帮助您检查连接 HDMI 的确切步骤。

    今天的一些后续行动:

    1. 对于新的 DLPC、我们面临的问题与技术团队的回复主题中所述的问题完全相同。 我们尝试从 DLPC 上断开 DMD 和 Vx1 连接、并仅将 DLPC 连接到计算机、USB 始终保持稳定、D5 持续闪烁。 每当我们连接 DMD 时、都会发生相同的 USB 断开问题:上电后、D6 显示红色、然后消失、D5 以绿色闪烁、同时出现启动界面图像、USB 此时会连接;D5 闪烁几秒钟、与启动界面图像一起消失、USB 同时出现故障。

    2. 我们没有 RS232 电缆、需要更多时间订购。 同时、请向我们发送最新的 Flash_DLPC4420_DLP660TE_p66_TRP_4KUHD_S610_LED.img 文件、正如在从 TI 收到最新图像文件后提到的线程海报中所述、电路板可稳定连接 USB。

    3.  对于有故障的旧 DLPC、同样、我们需要一些时间来订购 RS232 电缆。

    此致、

    Lucas

    Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivakumar:

    美好的一天!

    此客户的最新咨询是否有任何更新。 请与我们分享。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivakumar:

    美好的一天!

    此客户的最新咨询是否有任何更新。 请与我们分享。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivakumar:

    美好的一天!

    我们的客户已经购买了另一个新的 DLPC4420AEVM、这是他们在下面的结果、请查看并提供建议。

    零件详情: 供应商 PO 编号 029-C1173 //数量:1pc // COO:US //生产日期代码:2346 //批次代码:3014615SVT  

    它们 初始化了最近交付的新 DLPC4420AEVM。 它们遇到以下问题:

    1. 按照用户指南上传启动界面文件后、DLP660TEEVM 会成功显示启动界面图像、但 USB 仅在启动界面图像显示/D5 闪烁期间连接、D5 停止闪烁后、USB 连接会立即断开。
    2. 我们将 Vx1 板和 HDMI 电缆连接到计算机、但加电后我的计算机根本无法检测到 DLPC、并且 DMD 上没有显示任何内容。

    这款 DLPC 是全新的、他们只执行了用户指南后面的步骤、但他们确定缺少了一些内容。 请帮助您检查连接 HDMI 的确切步骤。

    今天的一些后续行动:

    1. 对于新的 DLPC、我们面临的问题与技术团队的回复主题中所述的问题完全相同。 我们尝试从 DLPC 上断开 DMD 和 Vx1 连接、并仅将 DLPC 连接到计算机、USB 始终保持稳定、D5 持续闪烁。 每当我们连接 DMD 时、都会发生相同的 USB 断开问题:上电后、D6 显示红色、然后消失、D5 以绿色闪烁、同时出现启动界面图像、USB 此时会连接;D5 闪烁几秒钟、与启动界面图像一起消失、USB 同时出现故障。

    2. 我们没有 RS232 电缆、需要更多时间订购。 同时、请向我们发送最新的 Flash_DLPC4420_DLP660TE_p66_TRP_4KUHD_S610_LED.img 文件、正如在从 TI 收到最新图像文件后提到的线程海报中所述、电路板可稳定连接 USB。

    3.  对于有故障的旧 DLPC、同样、我们需要一些时间来订购 RS232 电缆。

    此致、

    Lucas

    Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们将尝试在这边设置一个类似的硬件、然后尝试重现此问题来调试此问题。
    将为您提供星期一请求的更新和最新固件。

    此致。
    Bhavan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    可从此链接 DLPC4420AEVM 评估板|德州仪器 TI.com 获取最新固件
     视频的 前面视频。
    这将有一个.exe、它将在您的系统中安装固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavan:

    美好的一天!

    我们无法浏览此链接 DLPC4420AEVM 评估板|德州仪器 TI.com。 请您将链接重新发送给我们吗?  

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    该链接现在似乎无法正常工作。

    请将闪存映像连接到此处:
    e2e.ti.com/.../Flash_5F00_DLPC4420_5F00_DLP660TE_5F00_p66_5F00_TRP_5F00_4KUHD_5F00_S610_5F00_LED.img

    此致、
    Bhavan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bhavan、  

    感谢您及时提供支持。

    我们将与客户分享。 任何进一步的查询都将返回给您。

    此致、

    Lucas