This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:广播和扫描、存在有效载荷错误

Guru**** 2987910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1661502/cc2642r-advertisement-and-scanning-with-payload-error

器件型号: CC2642R

尊敬的 TI 团队:

我们有一个多角色应用程序、面临多个扫描和广告问题。

该器件无法可靠地发现外设和广播包的传输偶尔会发生、并且通常有效载荷会损坏。

在更改PCB 设计后出现问题。 但实际上、硬件变化与 PCB 上的 BLE 器件或天线无关、仅在有线总线和触摸显示屏上发生了变化。

 

射频配置:  

  • PHY 类型:BLE、2Mbps、LE 2M
  • 2.4GHz 前端:外部偏置、单端模式 RFP

广播:传统、高级内部 100ms、通道 37、38、39、主 PHY 1M

TI 芯片:CC2642R1F

SDK:7.10.02.23

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何选项,你想到导致了这个 Isse?

    是否缺少某些配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安  

    根据您的说明并考虑到蓝牙设计没有其他任何变化、PCB 变化似乎可能影响 CC2642 电源电压 (VDDS)。 我怀疑、当无线电上电执行 Tx 或 Rx 时、额外的电流消耗可能会导致 VDDS 线路上的电压骤降、从而导致不稳定或复位/欠压。 另一个方面是考虑新原型版本中的任何装配体问题。  

    为了验证该理论、我将使用示波器探测 N_Reset、VDDS 和 VDDR 引脚、以验证电压是否稳定且没有噪声。  

    除此之外、您还可以使用以下应用手册第 6 节中显示的方法来验证晶体的运行情况和稳定性。  

    CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (SWRA640)

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    谢谢您的提示。

    我们将研究这一理论、我会告诉您。

    此致、

    Sebastian