This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:电池电源问题

Guru**** 2813635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1068951/cc2640r2l-battery-power-problems

部件号:CC2640R2L
“线程:CC2640”中讨论的其它部件

你好

我们使用带有3.6V 锂电池的 CC2640。 在 VDDR 电源电路中
安装的电感器6.8 uh。 用不同的方法进行了几次测试
VDDR 电源电路中的电容器处于-5度及以下。
电容器10uF。 CC2640停止工作。
2.电容器22uF。 CC2640会随机重新启动
原因“在 VDDR 上检测到棕色”。 成功 OAD 后,CC2640不会
启动。 仅在温度高于时才启动新程序
10度。
3.电容器44uF。 CC2640稳定。 OAD 成功后
CC2640以“在 VDDR 上检测出棕色”的原因开头。
电容器66uF。 CC2640稳定。 OAD 成功后
CC2640以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
另外还安装了电容器44 UF 和电源电路3.6 V
肖特基二极管。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
另外还安装了电容器44 UF 和电源电路中的3.6 V 电压
电阻器18欧姆。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
另外还安装了电容器44 UF 和电源电路中的3.6 V 电压
电感器220uH。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
以“在 VDDR 上检测到褐色”为开头。

—————

请评论为什么会发生这种情况? 所有的营养建议都说是10uF!!

我能得到你的推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640使用3.2V 电池运行,但在这种情况下不工作
    电压3.67 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10uf: CC2640使用3.2V 电池运行,但在什么情况下不工作
    电压3.67 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚回复 了你的另一篇帖子。 请避免打开多个线程以避免重复工作。

    谢谢你,

    拉斐尔