Other Parts Discussed in Thread: CC2640
“线程:CC2640”中讨论的其它部件
你好
我们使用带有3.6V 锂电池的 CC2640。 在 VDDR 电源电路中
安装的电感器6.8 uh。 用不同的方法进行了几次测试
VDDR 电源电路中的电容器处于-5度及以下。
电容器10uF。 CC2640停止工作。
2.电容器22uF。 CC2640会随机重新启动
原因“在 VDDR 上检测到棕色”。 成功 OAD 后,CC2640不会
启动。 仅在温度高于时才启动新程序
10度。
3.电容器44uF。 CC2640稳定。 OAD 成功后
CC2640以“在 VDDR 上检测出棕色”的原因开头。
电容器66uF。 CC2640稳定。 OAD 成功后
CC2640以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
另外还安装了电容器44 UF 和电源电路3.6 V
肖特基二极管。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
另外还安装了电容器44 UF 和电源电路中的3.6 V 电压
电阻器18欧姆。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
另外还安装了电容器44 UF 和电源电路中的3.6 V 电压
电感器220uH。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
以“在 VDDR 上检测到褐色”为开头。
—————
请评论为什么会发生这种情况? 所有的营养建议都说是10uF!!
我能得到你的推荐吗?