This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:开发工具,iBeaconDemo 和 SSPDemo 项目。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1072537/cc2564cmsp432btblesw-development-tools-ibeacondemo-and-sspdemo-projects

部件号:CC2564CMSP432BTBLESW

各位专家:

客户在运行 iBeaconDemo 和 SPPDemo 样例项目时遇到了此问题,这些项目是 TI CC2564CMSP432BTBLESW 开发工具的一部分。 根据他们的报告,这些项目似乎编译并刷新了演示板,但它们无法使它们正确运行。  

您正在 将 TI 下载与 Panasonic PAN1326C2无线连接评估套件配合使用。  

我附上了评估板通过与其笔记本电脑的串行连接发送的文本的屏幕截图,并显示一条消息 “低能耗支持未初始化”。  

您能建议我们如何解决这个问题吗?  

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    未设置“__support_low_energy __”标志时,通常会出现此问题。 您可以通过右键单击项目并选择“属性”,然后导航至“生成”>“高级选项”>“预定义符号”,在 CCS 中查看此信息。

    您是否可以让客户验证演示中是否存在此标志? 对于低能耗,客户应使用 SPPLEDemo 而不是 SPPDemo。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好雅各,

    感谢您的指导。 刚刚收到客户的回复。

    他们使用了 SPPLEDemo 项目,并检查了“__support_low_energy __”标志是否已设置-是否已设置(请参阅随附的图像)。

    但是,他们仍然收到消息“低能耗支持未初始化”。 SPPLEDemo 的配对模式也失败,无法将电话与蓝牙模块配对。

    他们 共享了一张显示“__support_low_energy __”标志的图像,以及另一张显示程序尝试运行时终端输出的图像。

    当他们运行 SPPDemo 项目(而不是 LE)时,他们也无法将蓝牙模块与电话配对。

    此外,根据他们的意见,在 iBeaconDemo 的情况下,LE 广告失败,因此在使用 TI SimpleLink 应用程序进行扫描时,蓝牙模块不会出现在设备列表中

    请您提供进一步的建议吗?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    我在 iBeaconDemo 和 SPPLEDemo 上看到了相同的问题。 客户是否在 地图文件中看到.LowEnergyPatch 符号? 此外,BTPS_configuration_GATT_support_LE 定义在 BTPSCFG.h 中是否设置为1?

    我认为堆栈没有正确地向控制器发送来自 CC256X.h 的低能耗补丁 我将研究这一问题以了解这种情况的发生原因,并将提供一个解决方案。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好雅各,

    客户已查看了您描述的文件,并发现以下内容:

    在文件“SPPLEDemo.map”中,第147行内容如下:
    0003b178 0000000b BTPSVEND.OBJ (.const:.string:LowEnergyPatch)
    这是搜索在此文件中找到的字符串“LowEnergy”的唯一出现。

    在文件"BTPSCFG.h"中,#define BTPS_configuration_GATT_support_LE 设置为1。

    供您参考。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Archie,

    我将继续调试此问题。

    最佳
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢雅各的支持。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    你好。

    我们想询问您对此的最新情况。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    我计划立即尝试手动启用低能耗功能。 我已向客户介绍了这 一单独的主题。根据结果,我可能需要修复堆栈中的错误并发布蓝牙 SDK 的新版本。  

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好雅各,

    感谢您让我知道这条独立的线程。 这必须是此帖子所针对的同一客户端。

    他们正在要求更新。 最好是从客户端回复该线程。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.