《线程: 测试》, 《ENERGY-TRACE》, 《UNIFLASH》中讨论的其他部件
您好,
我正在尝试设置 XDS110调试探头+ XDS110附加能量追踪,以捕获自定义 CC2640R2F 主板的电流消耗。 我正在根据以下视频为主板供电。 输出电压为1.2V,不足以为定制 CC2640R2F 主板供电。 导致这种情况的原因是什么?
克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试设置 XDS110调试探头+ XDS110附加能量追踪,以捕获自定义 CC2640R2F 主板的电流消耗。 我正在根据以下视频为主板供电。 输出电压为1.2V,不足以为定制 CC2640R2F 主板供电。 导致这种情况的原因是什么?
克尔
你好,kel,
您是否能够 单独使用 TMDSEMMU110-U 对您的主板进行编程? 这款产品和 TMDSEMMU110-ETH 品牌是否都是全新的? 未连接到定制板时,调试器的输出电压是多少? 您是否能够使用可用的启动板对其进行测试以确认操作? 您能否进一步描述正在建立的连接并提供设置的图像? 以下是用户指南供参考: https://www.ti.com/lit/spruie1a 和 https://www.ti.com/lit/sprui94
此致,
瑞安
您好,
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debuge-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"] 您是否能够自行使用 TMDSEMMU110-U 编程?]不,正如我所提到的,主板的供电不足。
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debuge-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"], TMDSEMMU110-ETH 品牌是否都是新品牌[引用]?我在三年前就知道了。
[引用 userid="114053" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"]未连接到定制主板时调试器的输出电压是多少?[引用/引述]1.2V
[引用 userid="114053" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"]您是否能够使用可用的启动板对其进行测试以确认操作[引用/引述]目前不是。 但 我可以。 我以前使用过此设置来使用 EnergyTrace 测量 TI CC2640R2F Launchpad 的电流消耗。
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Bluetooth-group/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"],您能否进一步描述正在建立的连接并提供设置图像?[/引述]电源连接与视频中所示相同。 已连接至自定义 CC2640R2F 板的3.3 V。 我无法显示自定义板的图片,因为这是一个公司项目。
当我尝试使用 CCSv10.2进行调试时,我怀疑1.2V 输出的原因是 XDS110固件更新。 因为,在我尝试 CCS 调试之前,我测量了电压输出,它是3V。
克尔
感谢您提供更多详细信息。
[引用 userid="49872" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982934#3982934"]我怀疑1.2V 输出的原因是使用 CCXDS110调试固件时导致1.2V 输出的。 因为,在我尝试 CCS 调试之前,我测量了电压输出,电压输出为3V。那么,在使用 CCSv10.2之前,您是否能够对您的定制板进行编程? 您是否尝试过恢复或使用 Uniflash /闪存编程器2? 我本来不希望 XDS110固件导致此类问题。
连接到 CTI-20的针脚是什么? 我可以在 辅助断路板上得知 TGTSUPPLYOUT 和 GND 已连接。
此致,
瑞安
我一直在使用 CC2640R2F Launchpad 使用 SmartRF 闪存程序 r2对定制板进行编程。 没问题。 现在我正在使用 XDS110调试探测器+ XDS110附加能量追踪,因为我需要知道自定义主板在运行时的当前功耗。
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3983118#3983118"] 连接到 CTI-20的针脚是什么?引脚1 TMS,引脚11 TCK 和引脚15 nReset。
克尔
马克尔
很抱歉耽误你的时间。 现在,您从探头到中断板的连接似乎正常。
两个方面:您是否已将目标配置文件上的“Power Selection”(电源选择)设置为“probe supplied power”(探测提供的电源)?
此外,您是否已将跳线从 XDS110电源切换到外部电源? 这将向电压转换器切换电源并帮助连接(尽管我忘记了这是否会影响电源和调试都是外部的这种特殊情况)
此致,
拉斐尔
是的。
[引用 userid="4983" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debuge-probe-output-volte-1-2V/3985930#3985930"],您是否也将跳线从 XDS110电源切换至外部电源?[引用]是的。
我上次使用这款车是3年前,当时它在工作。 我使用了 SDKv2.40和 CCSv8.2。 因此,我尝试了同样的操作,但仍然没有足够的电源来启动板使其工作。 使用 CCSv8.2的奇怪区别是,我在 XDS110调试探测器中听到了咔嗒声。
无论如何,我认为我的 XDS110调试探测器已损坏。 我有时间就会打开它,看看里面有没有烧坏的东西。
克尔