This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:XDS110调试探头输出电压1.2V?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, ENERGYTRACE, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1076198/cc2640r2f-xds110-debug-probe-output-voltage-1-2v

部件号:CC2640R2F
《线程: 测试》, 《ENERGY-TRACE》, 《UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试设置 XDS110调试探头+ XDS110附加能量追踪,以捕获自定义 CC2640R2F 主板的电流消耗。 我正在根据以下视频为主板供电。 输出电压为1.2V,不足以为定制 CC2640R2F 主板供电。 导致这种情况的原因是什么?

www.youtube.com/watch

克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,kel,

    您是否能够  单独使用 TMDSEMMU110-U 对您的主板进行编程?  这款产品和 TMDSEMMU110-ETH 品牌是否都是全新的?  未连接到定制板时,调试器的输出电压是多少?  您是否能够使用可用的启动板对其进行测试以确认操作?  您能否进一步描述正在建立的连接并提供设置的图像?  以下是用户指南供参考: https://www.ti.com/lit/spruie1a 和 https://www.ti.com/lit/sprui94 

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debuge-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"]  您是否能够自行使用 TMDSEMMU110-U 编程?]

    不,正如我所提到的,主板的供电不足。

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debuge-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"], TMDSEMMU110-ETH 品牌是否都是新品牌[引用]?

    我在三年前就知道了。

    [引用 userid="114053" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"]未连接到定制主板时调试器的输出电压是多少?[引用/引述]

    1.2V

    [引用 userid="114053" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"]您是否能够使用可用的启动板对其进行测试以确认操作[引用/引述]

    目前不是。 但 我可以。 我以前使用过此设置来使用 EnergyTrace 测量 TI CC2640R2F Launchpad 的电流消耗。  

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Bluetooth-group/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982907#3982907"],您能否进一步描述正在建立的连接并提供设置图像?[/引述]

    电源连接与视频中所示相同。 已连接至自定义 CC2640R2F 板的3.3 V。 我无法显示自定义板的图片,因为这是一个公司项目。

    当我尝试使用 CCSv10.2进行调试时,我怀疑1.2V 输出的原因是 XDS110固件更新。 因为,在我尝试 CCS 调试之前,我测量了电压输出,它是3V。

    克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是电压输出的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。

    [引用 userid="49872" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3982934#3982934"]我怀疑1.2V 输出的原因是使用 CCXDS110调试固件时导致1.2V 输出的。 因为,在我尝试 CCS 调试之前,我测量了电压输出,电压输出为3V。

    那么,在使用 CCSv10.2之前,您是否能够对您的定制板进行编程?  您是否尝试过恢复或使用 Uniflash /闪存编程器2?  我本来不希望 XDS110固件导致此类问题。

      连接到 CTI-20的针脚是什么?  我可以在 辅助断路板上得知 TGTSUPPLYOUT 和 GND 已连接。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3983118#3983118">在使用 CCSv10.2之前,您是否能够对自定义主板进行编程?  您是否尝试过恢复或使用 Uniflash /闪存编程器2?[/quot]

    我一直在使用 CC2640R2F Launchpad 使用 SmartRF 闪存程序 r2对定制板进行编程。 没问题。 现在我正在使用 XDS110调试探测器+ XDS110附加能量追踪,因为我需要知道自定义主板在运行时的当前功耗。

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3983118#3983118"]  连接到 CTI-20的针脚是什么?

    引脚1 TMS,引脚11 TCK 和引脚15 nReset。

    克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔

    感谢您发送照片。 您的电源线(14针)似乎与中断板反向连接。 红色导线应位于标有“1”和“J1”的一侧,而不是标有“AUX CABLE”的一侧。

    我还将连接至少一个调试连接器的接地引脚(20引脚)以提高抗噪性。

    希望这对我们有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,拉斐尔,

    我使用板载 XDS110调试器使用 SDKv4.40中的简单外设对启动板进行编程。 这是我使用 XDS110调试探头+ XDS110附加能量追踪的连接。 实际上,这是我原来的电缆连接。 绿色板上的输出电压为1V。

    使用 CCSv10.2时,我执行了“测试连接”,但我收到了错误“SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY”。

    克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔

    很抱歉耽误你的时间。 现在,您从探头到中断板的连接似乎正常。

    两个方面:您是否已将目标配置文件上的“Power Selection”(电源选择)设置为“probe supplied power”(探测提供的电源)?

    此外,您是否已将跳线从 XDS110电源切换到外部电源? 这将向电压转换器切换电源并帮助连接(尽管我忘记了这是否会影响电源和调试都是外部的这种特殊情况)

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4983" url="~ë/support/wireless-connection/bluetooth/f/蓝 牙-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debug-probe-output-volte-1-2V/3985930#3985930 "]两个方面:您是否在目标配置文件上设置了电源选择设置[引用电源]

    是的。

    [引用 userid="4983" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076198/c2640r2f-xds110-debuge-probe-output-volte-1-2V/3985930#3985930"],您是否也将跳线从 XDS110电源切换至外部电源?[引用]

    是的。

    我上次使用这款车是3年前,当时它在工作。 我使用了 SDKv2.40和 CCSv8.2。 因此,我尝试了同样的操作,但仍然没有足够的电源来启动板使其工作。 使用 CCSv8.2的奇怪区别是,我在 XDS110调试探测器中听到了咔嗒声。

    无论如何,我认为我的 XDS110调试探测器已损坏。 我有时间就会打开它,看看里面有没有烧坏的东西。

    克尔