Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2642R, CC2640R2L, CC2651R3
“线程:测试”, “CC2640”, “CC2642R”, “CC2651R3”中讨论的其它部件
您好,
SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02
我导入主机测试示例并将其加载到 CC2640R2_LAUNHHXL 电路板中。
然后,我尝试使用 BTool 将主板配置为外设,但无法正常工作。 (PS:中心看起来正常。)
我认为可能存在一些设置或其他需要配置的设置。
我找到了有关 E2E 的相关讨论,它类似于在 build.opt 中配置"-DHOST_CONFIG=Peripheral_CFG+CENTRAL_CFG"。
但是,当我使用"-DHHOST_CONFIG=Peripheral_CFG+CENTRA_CFG"进行配置时,无法完成构建,如下所示:

我想使用“一个”主机测试 FW 并将其加载到两个 cc2640芯片中。一个以外围设备播放,另一个以中央播放,并在这种情况下读取 RSSI,是否可能?