This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2L:配置芯片作为外设模式出现问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2642R, CC2640R2L, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1078751/cc2640r2l-cc2640r2l-problem-in-config-chip-as-a-peripheral-mode

部件号:CC2640R2L
“线程:测试”, “CC2640”, “CC2642R”, “CC2651R3”中讨论的其它部件

您好,

SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02

我导入主机测试示例并将其加载到 CC2640R2_LAUNHHXL 电路板中。  

然后,我尝试使用 BTool 将主板配置为外设,但无法正常工作。 (PS:中心看起来正常。)

我认为可能存在一些设置或其他需要配置的设置。   

我找到了有关 E2E 的相关讨论,它类似于在 build.opt 中配置"-DHOST_CONFIG=Peripheral_CFG+CENTRAL_CFG"。

但是,当我使用"-DHHOST_CONFIG=Peripheral_CFG+CENTRA_CFG"进行配置时,无法完成构建,如下所示:

我想使用“一个”主机测试 FW 并将其加载到两个 cc2640芯片中。一个以外围设备播放,另一个以中央播放,并在这种情况下读取 RSSI,是否可能?