This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:设备已锁定

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1080549/cc2652r-device-is-locked

部件号:CC2652R
“线程:测试”, “LAUNCHXL-CC26X2R1”, “UNIFLASH”中讨论的其它部件

您好,

当我在使用 CC26X2R1 Launchpad 时,主板报告了“安全错误”和“确保设备已解锁”。 我搜索了论坛,并尝试使用闪存编程器2执行“大规模擦除”,通过链接 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/918427/ccs-cc2652r-error-code--241-a-router-subpath-could-not-be-accessed-a-security-error-has-probably-occurred-make-sure-your-device-is-unlocked 将其解锁,但该设备无法恢复,尽管它显示“大规模擦除成功”:

我尝试在大量擦除后使用 CCS 进行板载调试,它现在显示了不同的错误:

"初始化仿真器时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可以使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../CCCS 基础版/公共版/uscif/xs110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将相关说明归档。
(仿真软件包9.5.0.00143)”

我还尝试通过“目标配置”检查执行“测试连接”,它报告以下日志:

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头]

执行命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]-------------

C:\Users\Xiaofeng.lei\AppData\Local\TEXASI~1
CCs\ccs1100\0\0\BrdDA\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

该实用程序已选择100或510类产品。
该实用程序将加载适配器“jioxds110.dll”。
图书馆的建造日期是'2021年10月8日'。
库构建时间为“13:26:36”。
库软件包版本为'9.5.0.00143'。
库组件版本为'35.35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5”(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0”(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来重置扫描路径。
控制器是带有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
软件配置为使用 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已设置为“0”(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-241'(0xffff0f)。
标题为'S_ERR_ROUTE_SECUR_SUBPATH'。

解释如下:
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保设备已解锁。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头]

还有其他方法可以保存我的主板吗?

我们将感谢您的任何帮助!

谢谢,

小峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,晓峰,

    这些错误通常是由于 XDS110调试器连接不稳定造成的。  您是在 LAUNCHXL-CC26X2R1板上对 CC2652R 设备进行编程,还是使用 LaunchPad 的 XDS110对单独的 PCB 进行编程?  您是否使用了 EVM 随附的 USB 电缆?  您是否有多个启动板可供测试?

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的回复!

    是的,我现在正在使用 LAUNHXL-CC26X2R1主板,并且已经在该主板上工作了2个月,XDS110直接使用 USB 电缆。 发生此问题时,只有板载连接。 我还用相同的 USB 电缆测试了另一个主板,它工作正常。

    最佳

    小峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  XDS110调试器似乎没有响应,也许您可以从 “用户指南 ”或 “文档”页面中找到更多信息。  插入主板时,主板 XDS110一侧的 LED 指示灯是否呈绿色?  测试的启动板(跳线,硬件版本等)之间是否有明显差异?  主板是否暴露在 ESD 或过大电压下?

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 始终呈绿色,3.3V 电压作为外部电源连接。 问题发生之前,它工作正常。 我还尝试恢复仅使用 USB 的默认跳线连接,但没有光标。 板上看起来有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试使用 Uniflash 或闪存编程器2编程,或从目标配置文件中降低 CCS 中的 JTAG 时钟速度?

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    是的,我同时尝试了 UniFlash 和 Flash Programmer 2,但它们都不起作用。

    我还尝试了 JTAG 的100K 到5M 的不同时钟,但没有为我提供清晰的图像。

    谢谢,

    小峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是目标配置文件的“测试连接”输出:

    将通过切换 JTAG TRST 信号来重置扫描路径。
    控制器是带有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    软件配置为使用 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已设置为“0”(0x0000)。

    硬打开控制器时出错。

    --- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

    此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-241'(0xffff0f)。
    标题为'S_ERR_ROUTE_SECUR_SUBPATH'。

    解释如下:
    无法访问路由器子路径。
    可能发生了安全错误。
    确保设备已解锁。

    [结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试显示 XDS110似乎无法访问。  您可以尝试联系 TI 客户支持 部门进行更换,请确保在请求中提供此 E2E 线程和您的发票/订单号。  仍然可以使用外部调试器连接对板载 CC2652R1进行编程。

    此致,
    瑞安