This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:天线匹配 PI 电路

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1086010/cc2652rsip-antenna-matching-pi-circuit

部件号:CC2652RSIP

尊敬的团队:

我有 LP-CC2652RSIP 演示板。

它没有天线的任何匹配电路,我认为只有一个电容用于直流阻塞。

在 SYSCFG 文件前端模式下:差分,偏倚融合:内部偏置

在数据表中

'建议在 印刷电路板制造后调整天线阻抗 π 匹配网络以考虑印刷电路板寄生虫。'

我可以设计任何 PI 匹配电路吗?如果可以, 如何更改 设置?

你可以告诉我一些细节吗?

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    虽然我们的 LP-CC2652RSIP 没有匹配电路,但我们建议使用 CC2652RSIP 的客户设计中仍应包括匹配,以防您的阻抗不是精确到50欧姆(这可能经常发生)。 请看 一下 LAUNCJXL-CC26X2R1 的设计,以了解这方面的一个示例。 您需要根据您的匹配电路更改软件中的任何设置。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您发送的参照设计具有平衡电路。

    CC2652RSIP 将其置于芯片上。

    所以我来画这个。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    上面列出的 CC2652 I 的参考中有一个平衡器和一个 LC 过滤器,这是正确的。 您不需要所有这些。 我建议您将15 pF 电容器放在匹配网络之前(用 C4替换 L1,取下 C4)。 然后拆下0欧姆电阻器(R1)并将匹配网络(构成 C1,L2和 C2的 Pi 滤波器)尽可能靠近布局中的天线。 这将使您能够适当调整天线,而无需额外的组件。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助

    “这是 İs 吗?

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。请模仿在 LAUNHXL-CC26X2参考设计中找到的布局,该设计将系列组件垂直放置在射频路径上,并将平行组件排列在射频路径的另一侧。 我还会 看到 《设计考虑指南》第4.3节, 该节仍在此处适用。

    我还会将 C1和 C2彼此垂直并进一步分开。 参见下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你说过这个

    布局中,将匹配的网络(构成 C1,L2和 C2的 Pi 滤波器)尽可能靠近天线。

    但有两个演示板匹配网络接近芯片而非 antenna。

    我有点困惑。

    LAUNHHXL-CC26X2参考设计

    -----

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在本参考设计中,匹配的网络就在天线旁边。 我可以看到这种情况如何令人困惑,因为它看起来不像 Pi 网络,但实际上它是一个 Pi 网络,缺少一个并行组件 DNP-ed 和一个并行组件。 设计此主板时,天线匹配似乎不需要任何并行组件,因此系列组件是唯一匹配的组件。

    我认为您所指的组件是 LC 过滤器和平衡器,两者都集成在 CC2652RSIP 设备的封装中。 因此,您不必担心这些问题。

    最佳

    不会