尊敬的团队:
我有 LP-CC2652RSIP 演示板。
它没有天线的任何匹配电路,我认为只有一个电容用于直流阻塞。
在 SYSCFG 文件前端模式下:差分,偏倚融合:内部偏置
在数据表中
'建议在 印刷电路板制造后调整天线阻抗 π 匹配网络以考虑印刷电路板寄生虫。'
我可以设计任何 PI 匹配电路吗?如果可以, 如何更改 设置?
你可以告诉我一些细节吗?
祝你一切顺利。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我有 LP-CC2652RSIP 演示板。
它没有天线的任何匹配电路,我认为只有一个电容用于直流阻塞。
在 SYSCFG 文件前端模式下:差分,偏倚融合:内部偏置
在数据表中
'建议在 印刷电路板制造后调整天线阻抗 π 匹配网络以考虑印刷电路板寄生虫。'
我可以设计任何 PI 匹配电路吗?如果可以, 如何更改 设置?
你可以告诉我一些细节吗?
祝你一切顺利。
您好,
虽然我们的 LP-CC2652RSIP 没有匹配电路,但我们建议使用 CC2652RSIP 的客户设计中仍应包括匹配,以防您的阻抗不是精确到50欧姆(这可能经常发生)。 请看 一下 LAUNCJXL-CC26X2R1 的设计,以了解这方面的一个示例。 您不需要根据您的匹配电路更改软件中的任何设置。
最佳
不会
否。请模仿在 LAUNHXL-CC26X2参考设计中找到的布局,该设计将系列组件垂直放置在射频路径上,并将平行组件排列在射频路径的另一侧。 我还会 看到 《设计考虑指南》第4.3节, 该节仍在此处适用。
我还会将 C1和 C2彼此垂直并进一步分开。 参见下图

您好,
在本参考设计中,匹配的网络就在天线旁边。 我可以看到这种情况如何令人困惑,因为它看起来不像 Pi 网络,但实际上它是一个 Pi 网络,缺少一个并行组件 DNP-ed 和一个并行组件。 设计此主板时,天线匹配似乎不需要任何并行组件,因此系列组件是唯一匹配的组件。
我认为您所指的组件是 LC 过滤器和平衡器,两者都集成在 CC2652RSIP 设备的封装中。 因此,您不必担心这些问题。
最佳
不会