This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 LaunchPad

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2640, BLE-STACK, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1086107/cc2650-cc2650-launchpad

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:,, CC2640BLE-STACK

我有一个cc2650启动板。 我对该产品完全陌生,开始使用TI RTOS (ADC项目)。 在"全部构建"之后,在我播放时显示"调试"。 我看不到LED 1切换。 我已将cc2650MODA连接至支架。 我的连接是否正常?  

是否有人可以指导我完成第一个TI RTOS实验的步骤?

是否有适用于TI RTOS的视频教程?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否将ADC示例下载到LAUNCXL-CC2650或cc2650MODA上的CC2650? 如果是cc2650MODA,您可能需要遵循应用说明: 将TI认证的BluetoothRegistered低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad:

    您使用 的是LAUNCHTXL-CC2650 还是 BOOSTXL-CC2650MODA?  正如YK所提到的,使用正确的软件资源至关重要。  以下是TIREx中任一项的更多资源:

    CC2650 LaunchPad使用入门
    CC2650MODA BoosterPack使用入门
    用于CC2650的TI-RTOS

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了ADC示例。 我尝试了cc2650助推器包和cc2650MODA。 使用booterPak我会看到 "Error connecting to the target:
    (错误-242 @ 0x0)"在按下DEBUG并使用cc2650MODA后,我在恢复或F8后收到"Error with PIN_INIT"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能拍些照片,让我看看你是如何连接launchpad和 cc2650助推器包和cc2650MODA的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我连接cc2650MODA时,在应用我的代码后,我现在收到此错误

    "Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
    Cortex_M3_0:GEL:加载文件时遇到问题:C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_4.4627万\projects\bl\Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\WirelessPressureSensor_stack.out无法打开文件
    Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包8.4 .0.0.0006万)
    Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态
    Cortex_M3_0:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新装载程序"

    这是我连接BoosterPack的方式。 我使用了两个跳线1) Lauchpad上的“XDS110 power”和2) BoosterPack上的“current measure”。  

    当我选择"ADA"时,我收到此错误

    当我调试它时,我收到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用注意事项: 使用 BOOSTXL-CC2650MODA时,请将TI认证的BluetoothRegistered低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU以连接调试。 对于您的定制板,请确保JTAG连接正确且您的CC2650moda电源良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG连接之前经过验证,此自定义板之前由另一人进行了测试。 它运行良好。

    您能告诉我为什么会出现此错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,发生此错误的原因是项目生成失败,调试器无法找到要加载的程序。  您是否能够成功构建项目,以及所述 文件是否位于所示目录中?

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我构建项目时。 我收到此控制台,您能否在控制台中找到问题?

    "


    ****配置的纯净构建对项目WirelessPressureSensor_stack进行调试****

    "C:\\ti\\ccs930\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 Clean -O

    DEL /F“WirelessPressureSensor_stack.hex”“WirelessPressureSensor_stack.out”
    del OF "HAL\Common\hal_mgr_ecc.obj""HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_flash_wrapper.obj""HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_Trng_wrwrwrwrwrap_wrapper.obj""""HAL\OBJ\OBJ_OBJ\OBJ"SAL_"SAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL.STAP""NOVEL.OB""""NOVEL""SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\OB"SAL_OBJAPL\OB""SAL_PAL\OB"SAOB""SAL_PAL\OB"SAOB"SAOB""SAL_PASTER.STER""""SAL_PAL\OB"SAOB"""""SAL_OB"SAOB"SAOB"SAL_2650"HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_Trng_wrwrwrwrwrap_wrapper.obj""""HAL\OBJ\OBJ_OBJ\OBJ"SAL_"SAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL.STAP""NOVEL.OB""""NOVEL""SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\OB"SAL_OBJAPL\OB""SAL_PAL\OB"SAOB""SAL_PAL\OB"SAOB"SAOB""SAL_PASTER.STER""""SAL_PAL\OB"SAOB"""""SAL_OB"SAOB"SAOB"SAL_</s>2650 2650
    del /F "HAL\Common\hal_mgr_ecc.d""HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_mgr_til_ecc.d""HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_Trngwrg_wrapper.d"2650"HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_Trngwrg_wrapper.d""HAL\Target\CC2650\common\hall_oc_ip_osl\"l\sap_"l\sap_"p_"poss"p_"p_"pil\poss"d""p_"p_"p_"""pil_"""pass_"""""""pass_""pass_""""pass_"""""""pass_"""""pass_"""""""""pass_"""""""""pass_""""""""""""""""""""""""""pass_"""""""""""""""2650"HAL\Target\CC2650\common\hall_oc_ip_osl\"l\sap_"l\sap_"p_"poss"p_"p_"pil\poss"d""p_"p_"p_"""pil_"""pass_"""""""pass_""pass_""""pass_"""""""pass_"""""pass_"""""""""pass_"""""""""pass_""""""""""""""""""""""""""pass_"""""""""""""""</s>2650
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Common\hal_Assert.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_flash_wrapper.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\_common\MB_patch.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\ICallBLE \ble \ble \dispatch .obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\NPI\NPI.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\OSAL\osal.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\profiles\Gap.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\Startup\BLE_USER_CONFIG.obj
    无法找到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\tools\onboard.obj
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Common\hal_Assert.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_flash_wrapper.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\_common\MB_patch.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\ICallBLE \BLE_DISPATC.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\NPI\NPI.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\OSAL\osal.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\profiles\gap.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\Startup\ble用户配置.d
    找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\tools\onboard.d
    已完成清洁

    ****构建已完成****

    ****配置构建项目WirelessPressureSensor_stack的调试****

    "C:\\ti\\ccs930\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -O

    "c:/ti/splimplink/ble_SDK_2_02_01_18/tools/lib_search/lib_search.exe" C:/TI/simplelink/examples/ble_2_02_extrase/cc2650lp/spp_server/spp_server/s./crack_./crack_examples/crack_/slams/crm_c_c_c_c_cm/spl_c_c_c_c_cm/park_c_c_c_c_c_cm/./p_02_cr_c_c_c_c/crl_c/cr_c_c_c_c_/cr_c_c_c_/crl_c_c_c_c_c_c_c_c_c_/crl_c_/crl_c_/cr_/crl_c_c_c_/crl_/p_/cr_c_/crl_/p_/
    Makefile:217:目标'pre-builage'的配方失败
    process_begin:CreateProcess(NULL),c:\ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/tools/lib_search/lib_search.exe C:\TI/simplelink/examples/ble_2_02_extramples/cc2650lp/lib_ble_server/stack/./../sp_sp_simplink_sb_sk_2/cron_weblip_sb_/cron_/cron_web_sk_/cron_/cron_sb_./cron_./cron_/cron_/cron_/cron_/cron_/cron_/crk_sb_/cron_/cron_/cron_/crk_/p_/p_/crk_/p_/crk_/p_/p_/cron_/p_/crk_/p_/p_/p_/p_/cron_ params_split_cc2640.xml

    gmake [1]:[pre-builD]错误2 (忽略)

    Makefile:184:目标'All'的配方失败
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/common/hal_assete.c'的规则,需要'HAL/Common/hal_Assert.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_flash_wrapper.c'的规则,需要该目标为'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wrapper.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_rtc_wrapper.c'的规则,需要该目标为'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_rtc_wrapper.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_trng_wrapper.c'的规则,需要该目标为'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_Trng_wrapper.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx/mb_patch.c'的规则,需要'HAL/Target/CC2650/_common/MB_patch.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/iCall/stack/ble_dischart.c'的规则,ICallble/ble_dischart.obj'需要该目标。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/common/cc26xx/npi/stack/npi.c'的规则,需要为'npi/npi.obj。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal.c'的规则,需要为'OSAL/osal.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_bufmgr.c'的规则,需要'OSAL/osal_bufmgr.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_cbtimer.c'的规则,需要'OSAL/osal_cbtimer.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_clock.c'的规则,需要'OSAL/osal_clock.obj'。
    gmake [1]:***没有规则使目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_memory_iCall.c'成为'OSAL/osal_memory_iCall.obj'所需要的目标。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_pwrmgr.c'的规则,需要'OSAL/osal_pmgr.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/simplelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/components/osal/src/MCU/cc26xx/osal_SNV_wrapper.c'的规则,需要'OSAL/osal_SNV_wrapper.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_timers.c'的规则,需要'OSAL/osal_timer.obj'。
    gmake [1]:***没有规则来设定目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/profiles/roles/gap.c',需要'profiles/gap.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/profiles/roles/gapbondmgr.c'的规则,需要该目标为'profiles/gapbondmgr.obj'。
    gmake [1]:***无规则生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/host/gattservapp_util.c',需要为'profiles/gattservapp_util.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/host/sm_ecc.c'的规则,需要'profiles/sm_ecc.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/iCall/stack/ble_user_config.c'的规则,需要'启动/ble_user_config.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c'的规则,需要'启动/iCall_startup.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack/osal_iCall_ble.c'的规则,需要'启动/osal_iCall_ble.obj'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/ROM/ROM_JT.c'的规则,需要'启动/ROM_JT.OBJ'。
    gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/onboard.c'的规则,需要'tools/onboard.obj'。
    gmake[1]:目标'main-builb'由于错误而未重制。
    gmake:***[All]错误2

    ****构建完成******

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,输出文件位于目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据构建日志,您的应用程序项目需要ble SDK _2_02_01_18。  您是否在  C:/ti/simplelink/中安装了ble SDK _2_02_01_18?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经安装了它。

    这是发行说明

    发行说明BLE-Stack 2.2 ................................................................1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 BLE-Stack 2.2 1发行说明,匹配的CCS版本为6.2 .0。 也许您应该使用CCS版本为6.2 0来构建您的应用程序。 顺便说一下,如果您尝试在已安装的BLE-Stack 2.2 .1中构建原始示例,它是否可以成功编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已安装6.2 0版本。 它也不能在其中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否尝试在已安装的BLE-Stack 2.2 1中构建原始示例以检查是否可以成功编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该怎么做?

    我的步数  

    1)我复制了目录“C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag_LIGHT”

    2)打开CCS版本6.2 .........0,并从“视图”中选择“浏览项目”

    3)右键单击“浏览项目窗口”,单击“导入CCS项目”,并通过目录C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag_LIGHT”

    4)检查应用程序和堆栈  

    5)先构建堆栈,然后构建应用程序

    6)首先调试堆栈,我收到此错误,但我单击了"继续"

    7)然后出现错误I get "Error connecting to the target:
    (错误-1040 @ 0x0)
    调试探测器需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并连接到调试目标。
    在更新过程中,请勿拔下调试探测器。
    (仿真软件包6.0 .407.3)"

    我的步骤是否正确?

    如果没有,我做错了哪一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在堆栈项目上发布构建错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我收到的错误消息

    这是构建堆栈时的控制台数据

    ****为项目sensortag_LIGHT _cc2650stk_stack构建配置FlashROM ****

    "C:\\ti\\ccs930\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -O

    c:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag_lb/stack/../../../../../../tools/lib_search/lib_sensearch.exe" C:/ti/simplelink_sdk_2_02_ctrack/splelk/ssk/ssk/ssk/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/ssk/cru/cru/cru/cru/ssk/cru/cru/cru/cru/cru/ssk/ssk/ssu/cru/ssu/ss/ssu/cru/cru/cru/cru/cru/
    <<<使用库:host_pxxx.a >>>
    <<使用库:cc2640_Ctrl_pxxx.A >>
    <<使用库:cc26xx_HCI_tl_none.a >>>
    <<<未修改lib_linker.cmd。 堆栈配置未更改。 >>>

    构建文件:"C:/ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c"
    正在调用:ARM编译器
    c:\ti/ccs930/CS/tools/compiler/ti-CGT-arm_cms.4.LTS/bin/armcl" 18.12 --cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_SDK_2_02_18/cc2650stk/sensortTag_light /ti/stack/.// ctrack././ip_simplink_/sk_tools/-cc_0_02_18_scd_examples/cc2610_scd_scd_scd_scd_scd_ex_s_scrb_ex_scrb_scrk/ip_scr./ip_web_./ip_./ip_s./ip_web-ctrack./seck/ip_./ip_web_./ip_./ip_./ip_./ip_ex-ctru/-ctru_-ctru_-c3./ctru_-cps-ctru/c3./c3./ctru/ctru/c3./cps-c3./-c 18.12 include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_18/src/components/src="/AES/cc26xx"--include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_18/src/18_18/src/cr021_ctran_ctran_26xx/cr02/ define=XPM_DISABLE_PWRDOWN --define=xTESTMODES --define=xTEST_BLEBOARD --diag_warning=225 --diag_suppress=48 --diag_suppress=1.6004万 --diag_wrap=off --display_error_number --preproc_w_compile --precr_d_support="offence/cret_diag_diag_diag_diag_sc/cran_diag_diag_diag_diag_sc/cruel="-/cr_diag_diag_diag_diag_sc/cr/cr_diag_diag_diasw_sc/cr_diasw_./"

    >>编译失败
    startup/subdir_rules.mk:16:目标'Startup/iCall_startup.obj'的配方失败
    "C:/ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c",第47行:警告#78-D:此声明没有存储类或类型说明符
    "C:/ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c",第47行:错误#66:预期为";"
    "C:/ti/ccs930/cs/tools/compiler/ti-CGT-arm_Syntes.4.LTS/include/machine/_types.h" 18.12 ,第57行:警告#12-D:解析在之前的语法错误后在此处重新启动
    "C:/ti/ccs930/CS/tools/compiler/ti-CGT-arm_ARM.4.LTS/include/machine/_types.h" 18.12 ,第88行:错误#20:标识符"__INT8_t"未定义
    "C:/ti/ccs930/CS/tools/compiler/ti-CGT-arm_INT.4.LTS/include/sys/_stdint.h" 18.12 ,第37行:错误#20:标识符"__INT8_t"未定义
    在编译“C:\ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c”时检测到3个错误。
    gmake [1]:***[Startup/iCall_startup.obj]错误1
    gmake[1]:目标'main-builb'由于错误而未重制。
    gmake:***[All]错误2
    Makefile:185:目标'All'的配方失败

    ****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装ble.sdk_2_02_01_18以成功构建sensortag_light.cc2650stk_stack和sensortag_light.cc2650stk_app。 您是否在项目中使用TI v.5.2 6作为编译器版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    括号部分不同,如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须安装版本5.2 6,然后才能选择它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢编译器。 我已经成功构建了sensortag_light项目。 我正在尝试使用资源浏览选项在简单的链路学院中查找实验室。 我没有看到任何标题为“实验1”的项目。  在软件下,我有两个选项:1)简单链接SDK和TI-RTOS。

    在哪里可以找到CC2650 LaunchPad的实验1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关CC2650 SimpleLink Academy的信息,请参阅software-dl.ti.com/.../overview.html。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了simplelink_academy,但无法在"资源探索"中导航实验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650 SimpleLink Academy已过时,我认为它不能在“资源探索”中导航。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后如何构建实验1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算运行 此程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如何运行? 我的意思是我是这款产品的新手。 我对这个不是很了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将CC2650 SimpleLink Academy下载并安装到C:\ti\simplelink_acady_01_11_00_0000,并使用CCS从C:\ti\simplelink_acady_01_11_00_0000\modules\projects\文件夹中导入ble_projectzero。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在项目0中有四个文件夹

    我应该首先构建哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该先生成project_zero_stack_cc2650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要运行零项目,我们是否需要任何目标。 我的意思是,我应该连接增压器组件还是在没有增压器组件的情况下运行?

    另外,请在下面的列表中告诉我需要生成和调试的项目的顺序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要在CC2650增压器组上运行它,则应执行以下步骤。

    1.构建project_zero_stack_cc2650并将其下载到CC2650

    2.根据CC2650MODA引脚修订PROJECT ZERO_APP_cc2650launchxl,以构建并下载到CC2650增强包中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我生成Project_zero_stack_cc2650时,它会显示许多错误  

    我只需要单击"构建项目",或者需要其他东西吗?

    alos我不知道如何修改project_zero_app_cc2650launchxl。 我的意思是使用xds110 JTAG进行调试。您能否解释此过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在控制台上看到什么生成错误? 要根据CC2650MODA引脚来修改PROJECT ZERO_APP_cc2650launchxl ,您应该遵循应用说明:将TI认证的BluetoothRegistered低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在关注该文档,并在 第5页上停留,然后说更新“C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\src\boards\CC2650_LAUNCHLXL\CC2650_LAUNCHXL.h”2650”以获取正确的映射。

    当我转至目录并在第6页中通过代码时,即  

    /* RF配置定义*/
    #define CC2650EM_5xD /* RF Configuration for CC2650 Module */
    //#define CC2650EM_7ID /* CC2650 LaunchPad的默认RF配置*/
    /*使用通用板别名将引脚映射到板信号
    *<板信号别名><引脚映射>
    */
    /*离散输出*/
    #define Board_RLED IOID_4
    #define Board_GLED IOID_2
    #define Board_LED_ON 1.
    #define Board_LED_Off 0
    /*离散输入*/
    #define Board_BTN1 PIN_unassigned
    #define Board_BTN2 PIN_unassigned
    /* UART板*/
    #define Board_UART_RX IOID_1 /* RXD */
    #define Board_UART_TX IOID_0/* TXD */
    #define Board_UART_CTS PIN_unassigned /* CTS */
    #define Board_UART_RTS PIN_unassigned /* RTS */
    /* SPI板*/
    #define Board_SPI0_miso IOID_12 /* 1.20 OCx*/
    #define Board_SPI0_MOSI IOID_11 /* 1.18 112*/
    #define Board_SPI0_CLK IOID_10 /* 1.16 100 */
    #define Board_SPI0_CSN PIN_unassigned
    #define Board_SPI1_miso PIN_unassigned
    #define Board_SPI1_MOSI PIN_unassigned
    #define Board_SPI1_CLK PIN_unassigned
    #define Board_SPI1_CSN PIN_unassigned
    /* I2C */
    #define Board_I2C0_SCL0 PIN_unassigned
    #define Board_I2C0_SDA0 PIN_unassigned
    /* SPI */
    #define Board_SPI_FLASH_CS PIN_unassigned
    #define Board_flash_CS_On 0
    #define Board_flash_CS_off 1"

    它不起作用,还会将文件类型从".h"更改为记事本或写字板文件。

    我的方法是否正确?

    如何直接在CCS中更改针脚映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常在CCS项目资源管理器中单击该文件(如CC2650_LAUNCXL.h),在CCS编辑器中打开并修改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要修改哪些PIN信息?

    从哪里获取我需要更改的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该询问自己,您的应用程序要将CC2650MODA上的哪个引脚用作LED,按钮或其它外设,以便相应地进行修改。 我无法对您自己的应用程序和硬件引脚提供太多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用BoosterPack。 我不确定PIN信息。 我只想运行任何简单的应用程序来了解它的工作原理。

    您是否有任何资源,我可以从该截屏上了解CCS和cc2650的工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您按照应用手册中的步骤操作: 将TI认证的蓝牙Registered低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU,您应该能够在CC2650MODA BoosterPack上运行BLE_SDK_2_02_01_18中的simple_peripheral示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行simple_peripheral示例时,我收到此错误

    "Cortex_M3_0:Gel:加载文件时遇到问题:C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650stk\simple_peripheral\CCS\app\FlashOnly" OAD_ExtFlash\simple_peripheral_cc2650stk_app.out无法打开文件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你应该用simple外围设备来完成cc2650 launchpad而不是cc2650stk,你必须确保XDS110正确连接到CC2650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保项目生成干净(即没有错误),  项目属性->生成->臂杆链接器->基本选项->指定输出文件名 包含 一个位置(如 ${ProjName}.out)和 用于确认此生成文件存在的目录。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到错误"Cortex_M3_0:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\C2U Project\OneDrive - BUITEMS\Desktop\ProjectZero \PROJEMENT_ZERO STACK_cc2650\Debug\PROJT_ZERO STACK_CC266.OUT无法打开文件"  

    是否需要更新“指定输出文件”中的文件目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假定列出的目录不存在,并且工作空间变量已损坏。  每次尝试共享此错误时,它们都会继续更改。  您需要确认是否正在使用Build -> Environment变量在Build -> Builder所指向的文件夹中创建.out文件,以及您的调试配置是否了解输出源的正确位置。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次运行项目时,我都会为其创建不同的工作区文件夹。 是因为这个原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在每次运行项目时创建不同的工作区文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动CCS之前,brows=>创建新文件夹并启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 一个工作区并在其中创建多个项目。

    此致,
    Ryan