主题中讨论的其他部件:,, CC2640, BLE-STACK,
我有一个cc2650启动板。 我对该产品完全陌生,开始使用TI RTOS (ADC项目)。 在"全部构建"之后,在我播放时显示"调试"。 我看不到LED 1切换。 我已将cc2650MODA连接至支架。 我的连接是否正常?
是否有人可以指导我完成第一个TI RTOS实验的步骤?
是否有适用于TI RTOS的视频教程?
提前感谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个cc2650启动板。 我对该产品完全陌生,开始使用TI RTOS (ADC项目)。 在"全部构建"之后,在我播放时显示"调试"。 我看不到LED 1切换。 我已将cc2650MODA连接至支架。 我的连接是否正常?
是否有人可以指导我完成第一个TI RTOS实验的步骤?
是否有适用于TI RTOS的视频教程?
提前感谢您
是否将ADC示例下载到LAUNCXL-CC2650或cc2650MODA上的CC2650? 如果是cc2650MODA,您可能需要遵循应用说明: 将TI认证的Bluetooth低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU
您好,Muhammad:
您使用 的是LAUNCHTXL-CC2650 还是 BOOSTXL-CC2650MODA? 正如YK所提到的,使用正确的软件资源至关重要。 以下是TIREx中任一项的更多资源:
CC2650 LaunchPad使用入门
CC2650MODA BoosterPack使用入门
用于CC2650的TI-RTOS
此致,
Ryan
当我连接cc2650MODA时,在应用我的代码后,我现在收到此错误
"Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
Cortex_M3_0:GEL:加载文件时遇到问题:C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_4.4627万\projects\bl\Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\WirelessPressureSensor_stack.out无法打开文件
Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包8.4 .0.0.0006万)
Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_M3_0:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新装载程序"
这是我连接BoosterPack的方式。 我使用了两个跳线1) Lauchpad上的“XDS110 power”和2) BoosterPack上的“current measure”。
当我选择"ADA"时,我收到此错误
当我调试它时,我收到此错误
应用注意事项: 使用 BOOSTXL-CC2650MODA时,请将TI认证的Bluetooth低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU以连接调试。 对于您的定制板,请确保JTAG连接正确且您的CC2650moda电源良好。
当我构建项目时。 我收到此控制台,您能否在控制台中找到问题?
"
****配置的纯净构建对项目WirelessPressureSensor_stack进行调试****
"C:\\ti\\ccs930\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 Clean -O
DEL /F“WirelessPressureSensor_stack.hex”“WirelessPressureSensor_stack.out”
del OF "HAL\Common\hal_mgr_ecc.obj""HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_flash_wrapper.obj""HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_Trng_wrwrwrwrwrap_wrapper.obj""""HAL\OBJ\OBJ_OBJ\OBJ"SAL_"SAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL.STAP""NOVEL.OB""""NOVEL""SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\OB"SAL_OBJAPL\OB""SAL_PAL\OB"SAOB""SAL_PAL\OB"SAOB"SAOB""SAL_PASTER.STER""""SAL_PAL\OB"SAOB"""""SAL_OB"SAOB"SAOB"SAL_2650"HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_Trng_wrwrwrwrwrap_wrapper.obj""""HAL\OBJ\OBJ_OBJ\OBJ"SAL_"SAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL_NOSAL.STAP""NOVEL.OB""""NOVEL""SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\SAL_PAL\SAL_NOVEL""SAL_PAL\OB"SAL_OBJAPL\OB""SAL_PAL\OB"SAOB""SAL_PAL\OB"SAOB"SAOB""SAL_PASTER.STER""""SAL_PAL\OB"SAOB"""""SAL_OB"SAOB"SAOB"SAL_</s>2650 2650
del /F "HAL\Common\hal_mgr_ecc.d""HAL\Target\CC2650\CC2650\Drivers\hal_mgr_til_ecc.d""HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_Trngwrg_wrapper.d"2650"HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_Trngwrg_wrapper.d""HAL\Target\CC2650\common\hall_oc_ip_osl\"l\sap_"l\sap_"p_"poss"p_"p_"pil\poss"d""p_"p_"p_"""pil_"""pass_"""""""pass_""pass_""""pass_"""""""pass_"""""pass_"""""""""pass_"""""""""pass_""""""""""""""""""""""""""pass_"""""""""""""""2650"HAL\Target\CC2650\common\hall_oc_ip_osl\"l\sap_"l\sap_"p_"poss"p_"p_"pil\poss"d""p_"p_"p_"""pil_"""pass_"""""""pass_""pass_""""pass_"""""""pass_"""""pass_"""""""""pass_"""""""""pass_""""""""""""""""""""""""""pass_"""""""""""""""</s>2650
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Common\hal_Assert.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_flash_wrapper.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\_common\MB_patch.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\ICallBLE \ble \ble \dispatch .obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\NPI\NPI.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\OSAL\osal.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\profiles\Gap.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\Startup\BLE_USER_CONFIG.obj
无法找到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\tools\onboard.obj
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Common\hal_Assert.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\Drivers\hal_flash_wrapper.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\HAL\Target\CC2650\_common\MB_patch.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\ICallBLE \BLE_DISPATC.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\NPI\NPI.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\OSAL\osal.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\profiles\gap.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\Startup\ble用户配置.d
找不到C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_4.4627万\projects\ble \Sensor\WirelessPressureSensor_stack\Debug\tools\onboard.d
已完成清洁
****构建已完成****
****配置构建项目WirelessPressureSensor_stack的调试****
"C:\\ti\\ccs930\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -O
"c:/ti/splimplink/ble_SDK_2_02_01_18/tools/lib_search/lib_search.exe" C:/TI/simplelink/examples/ble_2_02_extrase/cc2650lp/spp_server/spp_server/s./crack_./crack_examples/crack_/slams/crm_c_c_c_c_cm/spl_c_c_c_c_cm/park_c_c_c_c_c_cm/./p_02_cr_c_c_c_c/crl_c/cr_c_c_c_c_/cr_c_c_c_/crl_c_c_c_c_c_c_c_c_c_/crl_c_/crl_c_/cr_/crl_c_c_c_/crl_/p_/cr_c_/crl_/p_/
Makefile:217:目标'pre-builage'的配方失败
process_begin:CreateProcess(NULL),c:\ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/tools/lib_search/lib_search.exe C:\TI/simplelink/examples/ble_2_02_extramples/cc2650lp/lib_ble_server/stack/./../sp_sp_simplink_sb_sk_2/cron_weblip_sb_/cron_/cron_web_sk_/cron_/cron_sb_./cron_./cron_/cron_/cron_/cron_/cron_/cron_/crk_sb_/cron_/cron_/cron_/crk_/p_/p_/crk_/p_/crk_/p_/p_/cron_/p_/crk_/p_/p_/p_/p_/cron_ params_split_cc2640.xml
gmake [1]:[pre-builD]错误2 (忽略)
Makefile:184:目标'All'的配方失败
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/common/hal_assete.c'的规则,需要'HAL/Common/hal_Assert.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_flash_wrapper.c'的规则,需要该目标为'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wrapper.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_rtc_wrapper.c'的规则,需要该目标为'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_rtc_wrapper.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/components/hal/src/target/_common/hal_trng_wrapper.c'的规则,需要该目标为'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_Trng_wrapper.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx/mb_patch.c'的规则,需要'HAL/Target/CC2650/_common/MB_patch.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src="/iCall/stack/ble_dischart.c'的规则,ICallble/ble_dischart.obj'需要该目标。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/common/cc26xx/npi/stack/npi.c'的规则,需要为'npi/npi.obj。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal.c'的规则,需要为'OSAL/osal.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_bufmgr.c'的规则,需要'OSAL/osal_bufmgr.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_cbtimer.c'的规则,需要'OSAL/osal_cbtimer.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_clock.c'的规则,需要'OSAL/osal_clock.obj'。
gmake [1]:***没有规则使目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_memory_iCall.c'成为'OSAL/osal_memory_iCall.obj'所需要的目标。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_pwrmgr.c'的规则,需要'OSAL/osal_pmgr.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/simplelink/ble_SDK_2_02_01_18/src="/components/osal/src/MCU/cc26xx/osal_SNV_wrapper.c'的规则,需要'OSAL/osal_SNV_wrapper.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/common/osal_timers.c'的规则,需要'OSAL/osal_timer.obj'。
gmake [1]:***没有规则来设定目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/profiles/roles/gap.c',需要'profiles/gap.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/profiles/roles/gapbondmgr.c'的规则,需要该目标为'profiles/gapbondmgr.obj'。
gmake [1]:***无规则生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/host/gattservapp_util.c',需要为'profiles/gattservapp_util.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/host/sm_ecc.c'的规则,需要'profiles/sm_ecc.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/iCall/stack/ble_user_config.c'的规则,需要'启动/ble_user_config.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c'的规则,需要'启动/iCall_startup.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack/osal_iCall_ble.c'的规则,需要'启动/osal_iCall_ble.obj'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_SDK_2_02_01_18/src/ROM/ROM_JT.c'的规则,需要'启动/ROM_JT.OBJ'。
gmake [1]:***没有生成目标'C:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/onboard.c'的规则,需要'tools/onboard.obj'。
gmake[1]:目标'main-builb'由于错误而未重制。
gmake:***[All]错误2
****构建完成******
根据 BLE-Stack 2.2 1发行说明,匹配的CCS版本为6.2 .0。 也许您应该使用CCS版本为6.2 0来构建您的应用程序。 顺便说一下,如果您尝试在已安装的BLE-Stack 2.2 .1中构建原始示例,它是否可以成功编译?
我不知道该怎么做?
我的步数
1)我复制了目录“C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag_LIGHT”
2)打开CCS版本6.2 .........0,并从“视图”中选择“浏览项目”
3)右键单击“浏览项目窗口”,单击“导入CCS项目”,并通过目录“C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag_LIGHT”
4)检查应用程序和堆栈
5)先构建堆栈,然后构建应用程序
6)首先调试堆栈,我收到此错误,但我单击了"继续"
7)然后出现错误I get "Error connecting to the target:
(错误-1040 @ 0x0)
调试探测器需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并连接到调试目标。
在更新过程中,请勿拔下调试探测器。
(仿真软件包6.0 .407.3)"
我的步骤是否正确?
如果没有,我做错了哪一步?
这些是我收到的错误消息
和
这是构建堆栈时的控制台数据
****为项目sensortag_LIGHT _cc2650stk_stack构建配置FlashROM ****
"C:\\ti\\ccs930\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -O
c:/ti/splimelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag_lb/stack/../../../../../../tools/lib_search/lib_sensearch.exe" C:/ti/simplelink_sdk_2_02_ctrack/splelk/ssk/ssk/ssk/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/cru/ssk/cru/cru/cru/cru/ssk/cru/cru/cru/cru/cru/ssk/ssk/ssu/cru/ssu/ss/ssu/cru/cru/cru/cru/cru/
<<<使用库:host_pxxx.a >>>
<<使用库:cc2640_Ctrl_pxxx.A >>
<<使用库:cc26xx_HCI_tl_none.a >>>
<<<未修改lib_linker.cmd。 堆栈配置未更改。 >>>
构建文件:"C:/ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c"
正在调用:ARM编译器
c:\ti/ccs930/CS/tools/compiler/ti-CGT-arm_cms.4.LTS/bin/armcl" 18.12 --cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_SDK_2_02_18/cc2650stk/sensortTag_light /ti/stack/.// ctrack././ip_simplink_/sk_tools/-cc_0_02_18_scd_examples/cc2610_scd_scd_scd_scd_scd_ex_s_scrb_ex_scrb_scrk/ip_scr./ip_web_./ip_./ip_s./ip_web-ctrack./seck/ip_./ip_web_./ip_./ip_./ip_./ip_ex-ctru/-ctru_-ctru_-c3./ctru_-cps-ctru/c3./c3./ctru/ctru/c3./cps-c3./-c 18.12 include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_18/src/components/src="/AES/cc26xx"--include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_18/src/18_18/src/cr021_ctran_ctran_26xx/cr02/ define=XPM_DISABLE_PWRDOWN --define=xTESTMODES --define=xTEST_BLEBOARD --diag_warning=225 --diag_suppress=48 --diag_suppress=1.6004万 --diag_wrap=off --display_error_number --preproc_w_compile --precr_d_support="offence/cret_diag_diag_diag_diag_sc/cran_diag_diag_diag_diag_sc/cruel="-/cr_diag_diag_diag_diag_sc/cr/cr_diag_diag_diasw_sc/cr_diasw_./"
>>编译失败
startup/subdir_rules.mk:16:目标'Startup/iCall_startup.obj'的配方失败
"C:/ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c",第47行:警告#78-D:此声明没有存储类或类型说明符
"C:/ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c",第47行:错误#66:预期为";"
"C:/ti/ccs930/cs/tools/compiler/ti-CGT-arm_Syntes.4.LTS/include/machine/_types.h" 18.12 ,第57行:警告#12-D:解析在之前的语法错误后在此处重新启动
"C:/ti/ccs930/CS/tools/compiler/ti-CGT-arm_ARM.4.LTS/include/machine/_types.h" 18.12 ,第88行:错误#20:标识符"__INT8_t"未定义
"C:/ti/ccs930/CS/tools/compiler/ti-CGT-arm_INT.4.LTS/include/sys/_stdint.h" 18.12 ,第37行:错误#20:标识符"__INT8_t"未定义
在编译“C:\ti/simplelink/ble SDK _2_02_01_18/src/common/cc26xx/iCall_startup.c”时检测到3个错误。
gmake [1]:***[Startup/iCall_startup.obj]错误1
gmake[1]:目标'main-builb'由于错误而未重制。
gmake:***[All]错误2
Makefile:185:目标'All'的配方失败
****构建已完成****
您在控制台上看到什么生成错误? 要根据CC2650MODA引脚来修改PROJECT ZERO_APP_cc2650launchxl ,您应该遵循应用说明:将TI认证的Bluetooth低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU。
我一直在关注该文档,并在 第5页上停留,然后说更新“C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\src\boards\CC2650_LAUNCHLXL\CC2650_LAUNCHXL.h”2650”以获取正确的映射。
当我转至目录并在第6页中通过代码时,即
/* RF配置定义*/
#define CC2650EM_5xD /* RF Configuration for CC2650 Module */
//#define CC2650EM_7ID /* CC2650 LaunchPad的默认RF配置*/
/*使用通用板别名将引脚映射到板信号
*<板信号别名><引脚映射>
*/
/*离散输出*/
#define Board_RLED IOID_4
#define Board_GLED IOID_2
#define Board_LED_ON 1.
#define Board_LED_Off 0
/*离散输入*/
#define Board_BTN1 PIN_unassigned
#define Board_BTN2 PIN_unassigned
/* UART板*/
#define Board_UART_RX IOID_1 /* RXD */
#define Board_UART_TX IOID_0/* TXD */
#define Board_UART_CTS PIN_unassigned /* CTS */
#define Board_UART_RTS PIN_unassigned /* RTS */
/* SPI板*/
#define Board_SPI0_miso IOID_12 /* 1.20 OCx*/
#define Board_SPI0_MOSI IOID_11 /* 1.18 112*/
#define Board_SPI0_CLK IOID_10 /* 1.16 100 */
#define Board_SPI0_CSN PIN_unassigned
#define Board_SPI1_miso PIN_unassigned
#define Board_SPI1_MOSI PIN_unassigned
#define Board_SPI1_CLK PIN_unassigned
#define Board_SPI1_CSN PIN_unassigned
/* I2C */
#define Board_I2C0_SCL0 PIN_unassigned
#define Board_I2C0_SDA0 PIN_unassigned
/* SPI */
#define Board_SPI_FLASH_CS PIN_unassigned
#define Board_flash_CS_On 0
#define Board_flash_CS_off 1"
它不起作用,还会将文件类型从".h"更改为记事本或写字板文件。
我的方法是否正确?
如何直接在CCS中更改针脚映射?
如果您按照应用手册中的步骤操作: 将TI认证的蓝牙低能耗模块(CC2650MODA)用作单芯片无线MCU,您应该能够在CC2650MODA BoosterPack上运行BLE_SDK_2_02_01_18中的simple_peripheral示例。
当我运行simple_peripheral示例时,我收到此错误
"Cortex_M3_0:Gel:加载文件时遇到问题:C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650stk\simple_peripheral\CCS\app\FlashOnly" OAD_ExtFlash\simple_peripheral_cc2650stk_app.out无法打开文件"