请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 我刚刚组装了一个自定义cc2650板。 设备通电后,我看不到直流-直流工作;VDDR导轨始终为0。 另外,我尝试连接到CC2650 devpack调试器(用于对SensorTag进行编程),但调试器之间没有通信。
我认为cc2650部件未正确通电。 我需要在硬件上调试出错位置方面的帮助。 我尝试检查VDDS电压引脚;它们似乎按预期的那样处于3.3V状态,但我看不到VDDR网络上预期的~1.5V。
从这里我可以去哪里?
我附上了示意图 。e2e.ti.com/.../alarmNode.pdf