This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无法显示自定义板

Guru**** 2563570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578937/cc2650-unable-to-bring-up-the-custom-board

部件号:CC2650

我刚刚组装了一个自定义cc2650板。 设备通电后,我看不到直流-直流工作;VDDR导轨始终为0。 另外,我尝试连接到CC2650 devpack调试器(用于对SensorTag进行编程),但调试器之间没有通信。  

我认为cc2650部件未正确通电。 我需要在硬件上调试出错位置方面的帮助。 我尝试检查VDDS电压引脚;它们似乎按预期的那样处于3.3V状态,但我看不到VDDR网络上预期的~1.5V。

从这里我可以去哪里?

我附上了示意图 。e2e.ti.com/.../alarmNode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting ,为您自己的CC2650自定义主板执行故障排除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我看了看   这就是我所看到的:

    • 所有*VDDS*均连接至3.3V电源
    • 在VDDR和VDDR_RF上观察到0V
    • 在DCOUPL上观察到0V  

    我有TI的UA78M33线性电压调节器,通过9V电池提供3.3V的VDDS电源。 蓄电池似乎有3mA的恒定电流消耗。

    您会建议采取哪些进一步措施? 部件是否可能损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下两项看起来不好。
    在VDDR和VDDR_RF上观察到0V
    在DCOUPL上观察到0V

    您在DCDC_SW引脚上看到什么电压? 顺便说一下,您是否检查您的晶体是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCDC_SW也是0V。

    哪种晶体? Q1 (32KHz) One? 我认为这是可选的,并且仅适用于BLE? 我还没有安装这个晶体。

    我确实安装了Q2 (24MHz)。 如果我安装Q1,如何检查它是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用示波器检查晶体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表说明:"32 kHz晶体是可选的。 蓝牙低功耗要求使用优于的低速时钟
    如果设备要在保持连接的同时进入任何休眠模式,则准确度为±500 ppm。 内部
    32 kHz RC振荡器在某些使用情况下可进行补偿以满足要求。 低速晶体振荡器设计用于32 kHz表型晶体。"

    它似乎指示32KHz为可选?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    32K晶体是可选的。 但是,您应该先检查24M晶体是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也安装了32K晶体。 不变。

    我还检查了24M晶体;我看不到示波器上的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在示波器上看不到波形,则肯定存在错误。 您是否有任何TI CC2650 EVB要先检查24M晶体波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我有基于CC2650的SensorTag;我可以检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够检查SensorTag EVAL板上24M晶体的波形。 但我在24M晶体的定制板上看不到任何内容。 还有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我们同时发送了这封邮件。 我之前的评论是:"我能够检查SensorTag EVAL板上24M晶体的波形。 但我在24M晶体的定制板上看不到任何内容。 还有其他想法吗?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了卸下部件并尝试新部件之外,我还有什么其他可以做的吗? 原理图中是否有明显的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的附件不是真正的示意图。 它是结构图。 我建议您更换24M晶体并再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复延迟。

    最后我提出了董事会。 问题是未拉起重置针脚,而是保持浮动。 我现在可以看到DC-DC工作正常,我还可以使用CCS对电路板进行编程/调试,执行断点,步骤等

    我的下一个挑战是让RF部分正常工作。 我正在尝试使用SmartRF Studio连接到自定义板(通过DevPack调试器XDS110)。 XDS110是否可以与SmartRF Studio (最新版本)配合使用?