This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:cc1350是否同时与BLE和低于1 GHz配合使用

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582587/ccs-cc1350-whether-cc1350-work-with-ble-and-sub1-ghz-simultaneously

部件号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在为我的项目使用cc1350。 在这种情况下,我使用cc1350从BLE信标获取数据,并使用远距离通信将这些数据传输到网关。

因此,一旦我加载了软件,我就不能进行任何更改,因为它将作为一种产品运行。

因此,我的问题是,在不改变堆栈更新的情况下,cc1350是否可以作为双接收器工作,一旦收到数据,它是否应该自动切换到低于1 GHz的模式,将数据发送到网关。

我在一些论坛上看到,要将模式从Ble (音频)更改为Sub1 GHz (低于1 GHz),我们需要手动按下按钮10秒钟。 是真的,还是我们只能在软件中处理?

谢谢,此致,

Ketan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ketan:

    我们有一个TI设计,可以在BLE和低于1GHz之间切换,速度相当快(20毫秒)。

    www.ti.com/.../TIDC-0.1001万

    它听起来与您的应用程序非常相似,

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ketan

    Rebel链接到的TI设计应能帮助您入门。 请记住,设计在BLE和低于1 GHz之间切换,因此它实际上断开了BLE连接。 我们尚未对此进行测试,但如果您在连接间隔内切换回,并在设备中保存BLE连接状态,则可以保持连接有效。

    Skyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Skyler,


    感谢您的回复。 我想知道在Ble模式和sub1-GHz模式之间切换时,使用了一个按钮。 该按钮是硬复位开关,或者通过编程设置我们是否能够在两种状态之间连续切换。  

    bcz在我的应用程序中,每1分钟模式应从ble更改为sub1 GHz,然后再回到ble。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan

    在此实现中,按钮触发一个调用软件重置的事件,但这是可配置的。 这是因为我们没有可用的双模式RF驱动程序。 双模式驱动程序现在可在最新的CC13x0 SDK (1.30)中获得,但我们还没有示例来说明如何使用它。

    您是希望连接BLE还是只发送BLE信标?

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Skyler,
    感谢您的回复。

    我正在从事一个有可穿戴设备的项目。 对于这款可穿戴设备,我想使用cc1350。 由于其中包含BLE模块,它将从附近的BLE模块收集数据。 (这些布尔模块连接到数字传感器,因此1或0将使用这些布尔模块传输)。
    由BLE模块传输的数据将由cc1350收集。

    之后,这些数据应使用低于1 GHz的频率传输到最近的网关。 网关距离为500 700 m。

    请告诉我cc1350是否适合我的目的。

    Ketan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ketan:

    cc1350应该适合此应用程序,唯一的限制是应用程序的闪存大小。 如果ble模块仅通告数据包(不需要响应或连接),则可以将RF驱动程序与cc1350一起使用,以接收ble通告和发送低于1 GHz的数据包。 如果您需要两者之间的BLE链接,则需要BLE堆栈,这将限制可用于您的应用程序的闪存量。

    Skyler