请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在为我的项目使用cc1350。 在这种情况下,我使用cc1350从BLE信标获取数据,并使用远距离通信将这些数据传输到网关。
因此,一旦我加载了软件,我就不能进行任何更改,因为它将作为一种产品运行。
因此,我的问题是,在不改变堆栈更新的情况下,cc1350是否可以作为双接收器工作,一旦收到数据,它是否应该自动切换到低于1 GHz的模式,将数据发送到网关。
我在一些论坛上看到,要将模式从Ble (音频)更改为Sub1 GHz (低于1 GHz),我们需要手动按下按钮10秒钟。 是真的,还是我们只能在软件中处理?
谢谢,此致,
Ketan。