主题中讨论的其他部件:CC2650, LAUNCXL-CC2650,
我遵循OAD用户指南,使用 CCS版本6.1 .1.0.0022万 创建了一个超十六进制文件,位于开机自检构建步骤下面,并将重置矢量地址更改为 0x0.101万。
"${cG_tool_hex}"-order MS --memwidth=8 --romwidth=8 --intel -o "${ProjName}.hex""${ProjName}.out
"C:\Python27\python""C:/Python27/Scripts/hexmerge.py"-o "${project_LOC}/FlashOnlyOAD_OaiBeacon /OaiBeaconSuper.hex"-r "0000:1FFF"--Overlap=error "${project_LOC}/aiOnlyOAD_OAD_OaiBeaconSuperbash/1f/1f/1f/1f_Sashe/1f/f_Sashe/1f_Sashstack./1f/":1f/1f_1f_1f_1f_1f_1f_1f_1f_f_f_f_f_f.f.f.f.f.f.f.f.f./f.f.f.f./f.f./f.f./f.f.f./f./f.f
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin""${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_tool_root}/bin/armofd""${CG_tool_root}/bin/armhex"
我使用闪存编程器和XDSV100V3来确保超级文件在尝试通过应用程序进行更新之前先工作。 这是我遵循的顺序:
- 下载超级十六进制文件。 无指示灯,无通告。
- 恢复为BIM_ExtFlash (FlashOnly"传感器标签配置),堆栈和我知道有效的应用程序映像。 使用闪存编程器单独编程,使用多个图像选项。 SensorTag开始广告。
- 使用单映像选项编程BIM_ExtFlash (FlashOnly配置)。 从那时起,即使在关注论坛上的所有内容之后,我也不断收到此错误。
>启动对目标的访问:XdS-06EB122.1005万FA。
>创建XBAL对象失败:目标连接失败
>无法创建设备对象。
我尝试使用XDS110设备包 ,重新启动PC,使用3V电源,新电池,通过设置清除大量闪存,但没有任何效果。 读取任何闪存页都会导致上述错误。 在“Connected devices (连接的设备)”下,芯片被标识为CC2650。
如何才能使SensorTag正常工作? 谢谢!