This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:读取笔记本电脑上的BLE GATT服务特性值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, CC2650, CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581967/ccs-cc2640-read-ble-gatt-service-characteristic-value-on-my-laptop

部件号:CC2640
主题中讨论的其他部件:TMP112CC2650CC2540

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个CC2650 LP板和一个TMP112传感器。 我 在发送温度时构建自定义服务。 是否有在笔记本电脑上读取BLE GATT服务特性值的示例或解决方案,而不是使用BLE扫描器之类的手机应用程序?  

我看到了这个链接: e2e.ti.com/.../44.6282万

人们似乎已经做了一些项目,把CC2540 USB加密狗作为扫描仪并读取sensortag特性价值. 如果我想在笔记本电脑上读取GATT特性值,是否需要使用加密狗?

谢谢!

建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jianlin:

    如果要连接到设备并以这种方式读取,则需要使用另一台运行主机测试的设备。

    如果只想读取特性值,则可以通过UART输出特性值。 SimpleLink Academy中的零项目就是一个例子。 请查看USER_DataService_ValueChangeHandler函数中的Log_info语句以获得一些启发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    我想在我的笔记本电脑上建立一个GATT客户端,它允许我从CC2640设备读取GATT服务特性值(它作为GATT服务器工作)。 是否有办法在CC2650 Launchpad或使用其它TI开发板上构建GATT客户端?

    谢谢!
    建林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jianlin:

    如果要连接到设备,最简单的方法是使用另一台运行主机测试示例项目的CC26xx设备。 然后您可以使用BTool连接到带有温度传感器的设备。 BTool用户指南可在此处找到: BTool用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    非常感谢您的建议! 这很有帮助。 但是,在BTool中,我必须手动单击按钮以记录特性值。 是否有方法让BTool连续记录特性值(例如:每1分钟)? 如果不是,是否有办法做到这一点?

    谢谢!
    建林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jianlin:

    我建议您查看 SimpleLink Academy中的Custom Profile (自定义配置文件)实验室。 任务6使用计时器发送有关特性值的通知。 如果您启用通知以定期发送信息,BTool将在日志中保留该值的记录。