请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 主题中讨论的其他部件:TMP112, CC2650, CC2540,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个CC2650 LP板和一个TMP112传感器。 我 在发送温度时构建自定义服务。 是否有在笔记本电脑上读取BLE GATT服务特性值的示例或解决方案,而不是使用BLE扫描器之类的手机应用程序?
我看到了这个链接: e2e.ti.com/.../44.6282万
人们似乎已经做了一些项目,把CC2540 USB加密狗作为扫描仪并读取sensortag特性价值. 如果我想在笔记本电脑上读取GATT特性值,是否需要使用加密狗?
谢谢!
建林