This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHTXL-CC2650:cc2650lp上的MTU大小SPP应用程序

Guru**** 2560450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585291/ccs-launchxl-cc2650-mtu-size-spp-app-on-cc2650lp

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我使用的是cc2650lp,我在它上刷写了SPP_Clent_app,我也使用了BOOSTXL_CC2650MA,并在它上刷写了SPP_server_app。
我的问题是,我不能在应用程序中将MTU大小从69增加到162,以便在服务器到客户端之间发送更多字符。
我更改了"ble_user_config.h"中的代码,但这不会改变任何想法。
我使用6.2 和BLE堆栈2.21。
有什么问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Amine:

    根据5.5 软件开发指南(SWRU393)中的2.1 为较大值进行配置",您是否可以在应用程序项目中设置MAX_PDU_SIZE预处理程序(预定义)符号。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确保您是否在主(客户端)和从(服务器)端都更改了它?  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我做了。
    在客户端和服务器中都是同一个库"ble_user_config.h"。
    你有没有其他建议? 和thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然, 我在应用程序项目中设置了MAX_PDU_SIZE预处理程序(预定义)符号。

    你有没有其他建议? 和thx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以在项目设置(项目->显示生成设置->)中的预处理程序定义中进行设置。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Zahid Haq先生
    工作正常,谢谢