This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何获得准确的计时器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585260/cc2640r2f-how-could-i-get-a-accurate-timer

部件号:CC2640R2F
“线程”中讨论的其他部件:BLE-stackSysBIOS

尊敬的TI专家:

我需要每10毫秒控制一次LED。 如何获得更 精确的10毫秒计时器?  以下3种方式有何不同?

是否有其他更好的方法 来减少RTOS/BLE堆栈抢占造成的延迟? 非常感谢。

timer_start() 来自C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\sources\ti\drivers--timer.c.

Util_conformtClock(),来自 C:\simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25\sources\ti\blestack\con\cc26xx--util.c.

Clock_construct ()来自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\kernel\tos\packages\ti\SysBIOS\KNL--Clock.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用GPTimer驱动程序,请参阅SDK的tidrivers部分中的文档。

    最好的智慧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的JXS:
    明白了,非常感谢