请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F “线程”中讨论的其他部件:BLE-stack, SysBIOS
尊敬的TI专家:
我需要每10毫秒控制一次LED。 如何获得更 精确的10毫秒计时器? 以下3种方式有何不同?
是否有其他更好的方法 来减少RTOS/BLE堆栈抢占造成的延迟? 非常感谢。
timer_start() 来自C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\sources\ti\drivers--timer.c.
Util_conformtClock(),来自 C:\simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25\sources\ti\blestack\con\cc26xx--util.c.
Clock_construct ()来自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\kernel\tos\packages\ti\SysBIOS\KNL--Clock.c