This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在CC2640R2F上使用BLE堆栈2.2 .x

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585222/cc2640r2f-using-the-ble-stack-2-2-x-on-the-cc2640r2f

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2650

您好,

目前,我们正在为TI的新型CC2640R2F开发一种产品。 几周前,我们尝试订购一些2640R2 Launchpad,以便开始使用。 由于CC2640R2 Launchpad的可用性,我们决定首先使用CC2650 Launchpad,因为2650和2640相互兼容。 现在,我的问题是,如果我们要将CC2640R2F与“旧的”BLE堆栈2.2 一起闪存起来,1我们现在正在使用(并且只在CC2650上运行),它是否有效? 或者,我们是否必须将项目移植到BLE Stack 3.x才能运行? 有没有人有过这方面的经验?

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您必须将BLE堆栈2.2 示例程序移植到BLE堆栈3.0。 请参阅CC2640R2 SDK移植指南。 我有过这方面的经验,但我花了很长时间才能使BLE堆栈2.2 示例程序在BLE堆栈3.0 中正常工作。

    请参阅下面我签名的博客。

    - kel