请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 主题中讨论的其他部件:CC2650,
您好,
目前,我们正在为TI的新型CC2640R2F开发一种产品。 几周前,我们尝试订购一些2640R2 Launchpad,以便开始使用。 由于CC2640R2 Launchpad的可用性,我们决定首先使用CC2650 Launchpad,因为2650和2640相互兼容。 现在,我的问题是,如果我们要将CC2640R2F与“旧的”BLE堆栈2.2 一起闪存起来,1我们现在正在使用(并且只在CC2650上运行),它是否有效? 或者,我们是否必须将项目移植到BLE Stack 3.x才能运行? 有没有人有过这方面的经验?
此致
Chris