This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cc2640r2f:(初学者)需要从卷盘编程MCU的帮助

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584708/cc2640r2f-beginner-need-help-programming-mcu-from-reel

部件号:CC2640R2F

您好,

我最近购买了CC2640R2F无线MCU用于学校项目。 我很难理解在没有Launchpad的情况下如何准确地对MCU进行编程。 我知道我可以使用Code Composer编写代码,但我不确定如何将其传输到MCU。 我需要哪些外部设备? 此电路的外观如何?

我查看了常见问题解答,但我不确定这些调试程序的确切工作方式。 使用UART和JTAG有何区别? 我已经将MCU焊接到了一个中断板上,所以我可以使用试验板进行调试。 MCU采用RGZ封装,如果有48引脚帮助的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khalique,

    您需要一个编程器(通常也是调试器)来对设备进行编程。 一个选项是使用LaunchPad中包含的XDS110调试程序。 芯片通常在组装到PCB上后通过JTAG进行编程。

    请注意,由于DCDC调节器和射频电路的特定布局要求,在试验电路板上运行CC2640R2F可能不是很好。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    作为跟进,数据表中是否描述了布局要求? 我假设芯片中的JTAG引脚将用于XDS 110?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中有布局示例。 您还可以在CC2640R2F产品页面(www.ti.com/product/cc2640r2f)的“技术文档”选项卡中找到更多参考设计。 您还应该查看BLE Wiki网页上的设计资源:www.ti.com/ble-wiki

    谢谢,
    Fredrik