请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 您好,
我最近购买了CC2640R2F无线MCU用于学校项目。 我很难理解在没有Launchpad的情况下如何准确地对MCU进行编程。 我知道我可以使用Code Composer编写代码,但我不确定如何将其传输到MCU。 我需要哪些外部设备? 此电路的外观如何?
我查看了常见问题解答,但我不确定这些调试程序的确切工作方式。 使用UART和JTAG有何区别? 我已经将MCU焊接到了一个中断板上,所以我可以使用试验板进行调试。 MCU采用RGZ封装,如果有48引脚帮助的话。