请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 你(们)好
我的硬件平台是CC2640R2F,我的软件平台是 simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_22和 simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25。
通过一系列测试,我发现 了另一个关于CC2640R2F 与智能手机连接的奇怪问题。 对于大多数Andriod平台智能手机,当我使用了超过40个UUID (incloud SIG定义UID)时, CC2640R2F 无法连接到andriod智能手机。 似乎大多数andriod平台智能手机不支持这么多UUID。
但当我在iOS平台(也超过40个UUID)中测试CC2640R2代码时,它可以与iphone6/6s连接,但无法与所有iPhone7/7p连接。 你能给我一些建议吗? 例如,iOS平台支持BLE功能的UUID或其他iOS平台限制。
我们的智能锁已准备好批量生产和销售,但我们在最终测试中发现了这个问题。 我们现在不能解决这个问题。
衷心感谢您的帮助~