This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:奇怪的问题:无法连接到智能手机的一部分

Guru**** 2560090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585042/cc2640r2f-strange-question-can-t-connect-to-part-of-smartphone

部件号:CC2640R2F

你(们)好  

我的硬件平台是CC2640R2F,我的软件平台是 simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_22和 simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25。

通过一系列测试,我发现 了另一个关于CC2640R2F 与智能手机连接的奇怪问题。 对于大多数Andriod平台智能手机,当我使用了超过40个UUID (incloud SIG定义UID)时, CC2640R2F 无法连接到andriod智能手机。 似乎大多数andriod平台智能手机不支持这么多UUID。  
但当我在iOS平台(也超过40个UUID)中测试CC2640R2代码时,它可以与iphone6/6s连接,但无法与所有iPhone7/7p连接。 你能给我一些建议吗? 例如,iOS平台支持BLE功能的UUID或其他iOS平台限制。
我们的智能锁已准备好批量生产和销售,但我们在最终测试中发现了这个问题。 我们现在不能解决这个问题。
衷心感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    因此,与另一台CC2640R2设备连接时没有问题? 在您的build_config.opt文件中,是否可以尝试禁用所有4.2 功能并再次测试?
    software-dl.ti.com/.../index.html

    祝你一切顺利