This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:在理解如何使用CC2640/2650编写2650编写简单项目时遇到问题。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584038/ccs-cc2640-having-problem-in-understanding-how-to-write-a-simple-project-with-cc2640-2650

部件号:CC2640
主题中讨论的其他部件: CC2650BLE堆栈

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我对使用CC26系列进行设计感到非常失望。 根据数据表,这些系列可能是我的嵌入式设备的理想选择。 我需要配置SPI以读取ADC值和用于DAC的I2C,同时具有BLE连接。  

我使用过ST MCU,它们工作起来非常简单,清晰。 但现在,我看到TI MCU非常非常复杂,当然文档也不清晰。 我在CCS中编译了一个示例,但该项目在云中不起作用!! 我需要一个如何配置SPI的示例,没有明确的解释。 本教程适用于CCS而不是云服务。 另一个主要问题是我花在编程上的时间。 在CCS上,每次编译至少应等待30秒(通常为一分钟),并且我应该让调试程序下载代码。 为什么没有像在云中那样只下载(以更快速度)的选项???

如果您能帮助我,我将如何开始使用一个具有BLE的示例,并且我只添加SPI和I2C外设,简单而清晰,我将不胜感激? 否则,如果我不能做到,我就会浪费两个月的时间。

另一个评论:当我从资源管理器(在云服务中)添加CC2640示例时,我在编译时会收到错误,而当我从CC2650编译完全相同的示例时,我不会收到此类错误!! 即使我无法理解,当我在CCS中创建新项目时,我在编译时会遇到错误。 即使是最简单的事情,所有IDE都有并且运行良好,CCS也是不可能的!

顺便说一下,根据#SensorTag原理图,100K电阻和100 nF电容将您的重置拉高。 我也这样做了,花了3天时间来了解为什么我的#XDS110调试器无法访问MCU。 经过多次调查后,我认为可能是因为复位电路的RC时间。 我刚刚卸下了100 nF盖,问题解决了!  (#ERROR-242)

期待您的回复,

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir您好!

    我看到您正在使用CC2640。 我想提及的是,我们最近在包括CC2640R2F在内的SimpleLink设备系列中增强了CC26xx BLE平台的代码可移植性。 您可以在我们的博客中阅读更多信息 ,通过新的SimpleLinkTmMCU平台快速扩展您的连接解决方案

    您仍然可以在CC2640上使用TI-RTOS驱动程序,这些驱动程序在TI-RTOS SDK安装中的C:\ti下随示例代码一起记录。 我建议您查看TI BLE-Stack v 2.2 1 SDK中的外部闪存OAD示例(SPI)和SensorTag传感器驱动程序(I2C)示例。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我没有得到答案。  

    首先,与往常一样(根据我从教程中学习的内容),该示例在文件夹中不存在。

    其次,我不知道为什么当我在LounchPad板上编译和编程launchXL的Project Zero时,我看不到任何BLE连接(通常示例项目应该工作!!)

    第三,我焊接了CC2640。 我有两个问题:1-如果您转售CC2640R2F,这是否真的值得?

    1-如果您转售CC2640R2F,这是否真的值得? 这些与MCU之间是否有很大差异?

    2-是否可以在CC2640上下载CC2650的BLE示例代码?

    感谢您的帮助。

    此致,

    Amir