This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:PCB天线。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584450/cc2650-pcb-antenna

部件号:CC2650

我正在使用您的芯片cc2650制作蓝牙模块。

在参考原理图中,您提供了SMA连接器和印刷电路板天线的两个选项。

我想使用PCB天线,所以我想知道所用电容器C15的值是多少。

请在屏幕截图中查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nitin,

    必须通过网络分析仪的测量来确定与组件值匹配的天线。 详细信息请参阅第6.2 章,网址为 :www.ti.com/.../swra161

    如果您无法访问射频仪器,则应从不安装C15开始,并保持R12为0欧姆电阻器。 根据您在有原型可供测试时获得的范围,将决定是否需要进行任何调整。

    谢谢,
    Fredrik