This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用UART将CC2640连接到笔记本电脑的USB端口需要什么FTDI引脚?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584174/cc2640-what-ftdi-pins-do-i-need-to-interface-my-cc2640-to-my-laptop-s-usb-port-using-uart

部件号:CC2640

您好,

我想将我的主板连接到计算机,以便在我的PC上为我的主板设置一个调试控制台。 我想使用全双工UART进行串行通信。 我的问题是按照我已经绘制的方式连接USB到3V-TTL? 还是必须连接RTS#和CTS#针脚? 这样做有什么好处? 如果我要这样做,我只需将它们连接到任何空闲的GPIO引脚吗? 我也可以使用 这条线缆,它只有四个引脚(RX,TX,GND和VCC)。 谢谢。

图中绘制的电缆是: 链路 ,以下是其原理图: 链路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的连接正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CTS#和RTS#针脚如何? 我是否需要这些?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,您不必使用它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,如果我要连接它们,我该怎么做? 是否连接到任何可用的GPIO引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您应使用RTS/CTS的可用引脚。