请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 您好,
我想将我的主板连接到计算机,以便在我的PC上为我的主板设置一个调试控制台。 我想使用全双工UART进行串行通信。 我的问题是按照我已经绘制的方式连接USB到3V-TTL? 还是必须连接RTS#和CTS#针脚? 这样做有什么好处? 如果我要这样做,我只需将它们连接到任何空闲的GPIO引脚吗? 我也可以使用 这条线缆,它只有四个引脚(RX,TX,GND和VCC)。 谢谢。