请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 大家好, 我有一个带有CC2640R2FRHB设备的定制板。 当我尝试下载和调试bim_load_offchip_cc2640r2lp_app项目时。 它将卡在地址0xFFFFFFFE处。 我可以执行板重置,然后它可以正常运行。 如果不使用调试工具,它将无法运行。 我使用的工具是CCS 7.1 ,SDK是simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25。