This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:调试BIM项目,卡在0xFFFFFFFE处

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584343/cc2640r2f-debug-bim-project-stuck-at-0xfffffffe

部件号:CC2640R2F
大家好, 我有一个带有CC2640R2FRHB设备的定制板。 当我尝试下载和调试bim_load_offchip_cc2640r2lp_app项目时。 它将卡在地址0xFFFFFFFE处。 我可以执行板重置,然后它可以正常运行。 如果不使用调试工具,它将无法运行。 我使用的工具是CCS 7.1 ,SDK是simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean,

    您是否更改了主板文件以考虑到RHB包装上的最大15个IOS,如《软件开发人员指南》中的"清理"部分所述?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实在bim项目中更改了bsp.h中的IO定义,以反映我的主板中的IO引脚。 我还在应用程序项目中更改了板文件,但找不到任何位置来更改最大IO针脚数。