请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部件:BLE堆栈, CC2640
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
根据 文档 (BLE-Stack
版本:2.2 .0)中提供的步骤,从TI BLESDK版本- BLE_SDK_2_02_01_18构建OAD图像B时,我们遇到了一个问题。
-当我们添加 --cfgArgs NO_ROM=1时 ,预构建命令行IAR下的OAD_IMG_B=1设置出现此错误
错误[Lp011]:分区放置失败
无法为<[0x0.905万-0x00012fff]>中0.0012万中估计的最小总大小为0xa2ad字节(最大对齐0x4)的部分/块分配空间(总计
未提交的空间0x9fb0)。
-如果没有此设置,我们可以使用OAD支持构建映像B代码,但在BLE设备监视器中收到错误OAD图像被拒绝。