This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:IAR编译器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584148/compiler-cc2650-iar-compiler

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:BLE堆栈CC2640

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

根据  文档 (BLE-StackTm版本:2.2 .0)中提供的步骤,从TI BLESDK版本- BLE_SDK_2_02_01_18构建OAD图像B时,我们遇到了一个问题。  
-当我们添加 --cfgArgs NO_ROM=1时 ,预构建命令行IAR下的OAD_IMG_B=1设置出现此错误
错误[Lp011]:分区放置失败  
      无法为<[0x0.905万-0x00012fff]>中0.0012万中估计的最小总大小为0xa2ad字节(最大对齐0x4)的部分/块分配空间(总计  
未提交的空间0x9fb0)。  
-如果没有此设置,我们可以使用OAD支持构建映像B代码,但在BLE设备监视器中收到错误OAD图像被拒绝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个IAR版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII,

    我们正在使用IAR ARM 7.80。4。

    现在,我们已使用预构建命令行中的设置(--cfgArgs no_ROM=1,OAD_IMG_B=1)减小了代码大小。这次我们可以构建映像,但OAD映像在BLE设备监视器中被拒绝。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循了《CC2640 BLE OAD用户指南》中的说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    按照该文档中构建OAD映像B的所有步骤操作(BLE-StackTm版本:2.2 .0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    既然您使用的是BLE 2.2 v.1,为什么要阅读BLE Stack v 2.2 .0中的文档? 尝试参阅BLE Stack v.2.2 1中的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以共享该特定文档的任何链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装BLE Stack v.2.2 1后,它应位于C:\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\docs下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过其发行说明,我能够打开相同的文档,即仅2.2 .........0。您能与我共享2.2 .1吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC2640-BLE-OAD-User_2700_s-Guide.pdf</s>2700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个文档的步骤相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拒绝的原因还有哪些?