请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 我需要使用CC26xx计数器来确定高达50MHz的RF输入信号的频率。 我无法找到32位计数器的最大输入频率规格,但看到了100 kHz边缘计数问题的报告,因此现在这是一个更大的问题。
由于我不要求高精度(10 kHz以内的精度应该足够高),我考虑每20到50毫秒对边缘计数器采样一次,以确定传入信号的频率。 我不想使用外部预分频器或施密特触发器电路,因为信号至少为3 v p-p
这可能在50MHz下工作,还是除了CC26xx计数器之外,还需要另一种方法?