This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:高频率计数,带边缘计数器

Guru**** 2561400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584015/cc2640r2f-high-frequency-counting-with-edge-counter

部件号:CC2640R2F

我需要使用CC26xx计数器来确定高达50MHz的RF输入信号的频率。  我无法找到32位计数器的最大输入频率规格,但看到了100 kHz边缘计数问题的报告,因此现在这是一个更大的问题。

由于我不要求高精度(10 kHz以内的精度应该足够高),我考虑每20到50毫秒对边缘计数器采样一次,以确定传入信号的频率。  我不想使用外部预分频器或施密特触发器电路,因为信号至少为3 v p-p

这可能在50MHz下工作,还是除了CC26xx计数器之外,还需要另一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,
    请阅读TRM部分13.3 的注释。2.2 输入边缘计数模式。 边缘检测的最大输入频率为系统频率的¼。 如果有其他选择,我可以请一些同事提供意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢Eirik。

    我认为这是有限的。  我决定在CC2640r2之外使用PIC12F675 (由合适的施密特触发器前端),从MHz预降频至kHz:

    所以现在应该很好。

    感谢您的回复。

    最佳,

    Rick