This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SMARTRF06EBK:使用电池或电源时行为异常,但使用SmartRF06评估板时行为正常

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583928/rtos-smartrf06ebk-erratic-behavior-when-using-battery-or-power-supply-but-fine-when-using-smartrf06-evaluation-board

部件号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我们有一个使用CC2640的定制设备,它带有加速计和机载陀螺仪来收集数据。

我们遇到的问题是使用电池或直流电源为设备供电时数据损坏。

通过德州仪器(TI) SmartRF06评估板供电时,一切正常。

我们通过USB为SmartRF06供电,并使用引脚WFP 409.1 (VTRef,电压参考)作为正极,使用引脚409.10 (GND,接地)作为从20引脚臂JTAG插头带状线到我们设备的接地-一切都很好。 我们测量到3.292 V处的电压是正确的。完全没有问题。

但是,当我们将设置为3.3 V的直流电源直接连接到我们的设备时,我们会收到大量数据损坏和嘈杂的信号。 或者,我们将4V电池连接到电压调节器,将电压调节至3.3 V,我们仍然会收到损坏和噪音。  

为了进一步测试这一点,我们通过外部电源(而不是USB)为SmartRF06供电,用跳线将电压调节器绕过它(J502),并测量了电压与直流电压相对应的Pin WFP 409.1 的输出电压。 我们不再听到噪音,但仍然有腐败。 我们在3.5 ,3.45 进行了测试... 3.2 V,在过高的电压下产生噪音和损坏信号,当3.3 V周围时,我们收到损坏的信号,但噪音消失了。

所以在我看来,SmartRF06板在使用电源电压做一些神奇的事情。 我做这种微电子已经太久了。

我们正在使用LDO稳压器来查看这是否能解决问题。

任何建议都值得推荐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主板是否包含DC-DC-SW的电感器? 查看出版物SWRA498.pdf。 它很好地解释了不同的电源模式。 我遇到了同样的问题,这是因为我忽略了使用电感器。 我的解决方法是使用外部稳压器模式。

    此致
    jp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢JP -潜在客户就是潜在客户。 我已将该文档和您的意见转发给我们的设计人员。 希望我们能解决这个问题!