主题中讨论的其他部件:CC2640
工具/软件:TI-RTOS
我们有一个使用CC2640的定制设备,它带有加速计和机载陀螺仪来收集数据。
我们遇到的问题是使用电池或直流电源为设备供电时数据损坏。
通过德州仪器(TI) SmartRF06评估板供电时,一切正常。
我们通过USB为SmartRF06供电,并使用引脚WFP 409.1 (VTRef,电压参考)作为正极,使用引脚409.10 (GND,接地)作为从20引脚臂JTAG插头带状线到我们设备的接地-一切都很好。 我们测量到3.292 V处的电压是正确的。完全没有问题。
但是,当我们将设置为3.3 V的直流电源直接连接到我们的设备时,我们会收到大量数据损坏和嘈杂的信号。 或者,我们将4V电池连接到电压调节器,将电压调节至3.3 V,我们仍然会收到损坏和噪音。
为了进一步测试这一点,我们通过外部电源(而不是USB)为SmartRF06供电,用跳线将电压调节器绕过它(J502),并测量了电压与直流电压相对应的Pin WFP 409.1 的输出电压。 我们不再听到噪音,但仍然有腐败。 我们在3.5 ,3.45 进行了测试... 3.2 V,在过高的电压下产生噪音和损坏信号,当3.3 V周围时,我们收到损坏的信号,但噪音消失了。
所以在我看来,SmartRF06板在使用电源电压做一些神奇的事情。 我做这种微电子已经太久了。
我们正在使用LDO稳压器来查看这是否能解决问题。
任何建议都值得推荐!