请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 我有一个应用程序,我已经处理了几个月。 就在最近对示波器进行一些测量时,我意识到电流消耗可能偶尔会跳过,从连接间隔之间平均约40uA跳到400uA,然后在这种情况下,它将一直保持到电源循环。 这显然是一个很大的问题,因为它会将电池寿命缩短10倍。
不过,我觉得很难确定电流突然增加的原因。 应用程序与设备进行任何交互后,似乎不会立即发生这种情况。
那么,当我不知道从哪里开始时,在这种情况下,进行调试以找出原因的最佳方法是什么?