This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640:应用程序中电流消耗突然增加,需要帮助进行调试!

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582889/cc2640-sudden-jump-in-current-consumption-in-application-need-help-to-debug

部件号:CC2640

我有一个应用程序,我已经处理了几个月。 就在最近对示波器进行一些测量时,我意识到电流消耗可能偶尔会跳过,从连接间隔之间平均约40uA跳到400uA,然后在这种情况下,它将一直保持到电源循环。 这显然是一个很大的问题,因为它会将电池寿命缩短10倍。

不过,我觉得很难确定电流突然增加的原因。 应用程序与设备进行任何交互后,似乎不会立即发生这种情况。

那么,当我不知道从哪里开始时,在这种情况下,进行调试以找出原因的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig:

    我们正在内部进行调查-

    您使用的是2.2 1吗? 您能否向我们提供有关设置的其他详细信息? (CCS/IAR? Comiler版本?)

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们目前正在使用SDK 2.2 0,并将CCS 6.2 与最新的编译器(16.9 ?)配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig:

    您在这里处理裸PCB吗? 如果在JTAG TCK线路上导致噪声峰值,则有可能唤醒JTAG功率域。 这将导致您所看到的大约增加的电流消耗。 您可以在《技术参考手册》的5.4 章节中阅读有关此内容的更多信息。

    这不应是带有外壳且无法访问调试头的成品的问题。

    此致,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们使用裸PCB时,它们位于一个夹具中,根本不允许接触它们。