请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2541 你(们)好
现在,我正在使用1.4 2 SDK来制作一个可以通过我们的应用程序动态更改布尔名称的产品 我启用了plus_broadcast宏。 将设备连接到电话后,它可以连续广播non_con通告,当更改名称时,通告内容也会更改。 这一切都很好。 但当我使用IOS应用更改名称时,我发现IOS设备无法在广告内容中获取最新的local_name,因此我们使用扫描请求, 但是当我使用嗅探器捕获软件包时,我发现电子设备根本不提供扫描响应。 您知道如何启用此功能吗? 或者是否有要启用的宏? 非常感谢!
巴西
Lou