This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:简单外设在连接时可以提供扫描响应。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583465/cc2541-simple-peripheral-can-t-give-scan-resp-when-connected

部件号:CC2541

你(们)好  

现在,我正在使用1.4 Tm2 SDK来制作一个可以通过我们的应用程序动态更改布尔名称的产品  我启用了plus_broadcast宏。 将设备连接到电话后,它可以连续广播non_con通告,当更改名称时,通告内容也会更改。 这一切都很好。 但当我使用IOS应用更改名称时,我发现IOS设备无法在广告内容中获取最新的local_name,因此我们使用扫描请求, 但是当我使用嗅探器捕获软件包时,我发现电子设备根本不提供扫描响应。 您知道如何启用此功能吗? 或者是否有要启用的宏? 非常感谢!

巴西

Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lou,您好!

    不可连接的ADV不可扫描,iOS不会根据BT核心规范发出扫描请求。 此外,iOS将在连接到设备并读取GAP设备名称特性后缓存设备名称。 之后,它将忽略ADV/Scan RSP中的名称。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS,您好!

    非常感谢您的回复。  根据您的答案“不可连接的ADV不可扫描”,这意味着如果电话(包括iPhone)想要获取所连接外围设备的设备名称,它只能检查ADV。 感谢澄清。

    但我们总是遇到iPhone无法获取设备的最新名称,即使我们重新启动iPhone,我们是否必须连接它才能获取最新名称? 非常感谢。

    巴西

    Lou